This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:运行期间 VDD 的变化

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420428/ucc27524-changes-in-vdd-during-operation

器件型号:UCC27524
Thread 中讨论的其他器件: UCC27624

工具与软件:

嗨、团队:

我正在考虑使用 UCC27524在 PSFB 电路中驱动脉冲变压器。

启动时、VDD 为12V、但 PSFB 启动后、它升至18V。

可以这样使用吗?

由于使用 SiC、因此需要增大栅极电压。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kobayashi-San,

    是的、18V 仍在 UCC27524的规格限制范围内、因此可以在该系统中使用。 您是否考虑过改用 UCC27624? 它是最新一代双通道栅极驱动器、比 UCC27524强大得多。 除非绝对需要 UCC27524、否则我建议使用 UCC27624开始新项目。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    感谢您推荐 UCC27624。
    如果 VDD 在运行期间波动、是否会对栅极驱动器产生任何不利影响?
    由于它驱动脉冲变压器、因此 SiC 栅极电压也会发生变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Kobayashi-San,

    您预期会出现多大的波动、波动的速度有多快? 一般来说、如果它在 VDD 规格范围之内、那么它应该可以。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    启动电压为12V。 PSFB 启动后、它升至18V。

    转换时间为几 ms、在达到18V 后变为稳定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Kobayashi-San,

    栅极驱动器将能够处理该问题、因为它在规格范围内。

    谢谢!
    Rubas