This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:高温问题

Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405427/lm5116-ht-high-temperature-issues

器件型号:LM5116-HT
Thread 中讨论的其他器件:LM5116

工具与软件:

我遇到了 LM5116稳压器的高温问题。 该设计适用于输入电压范围为30V 至70V 的24V 4A 电源。

该稳压器在环境温度达到130°C 之前运行良好、此时、4A 负载下的输出降至13.5V

deltaT<(稳压器散热器)为15C。

原理图为:

e2e.ti.com/.../24V-buck-supply.pdf

您能想到电压严重降低的任何原因吗

此致

Roger Jefferies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    您可以完成 LM5116快速入门以检查环路。 还要检查33uH 电感器在 HOT 时未饱和。

    如果 Vin = 70V、请考虑使用80V FET (无需100V)。 这将有助于降低 PCB 的功率损耗和整体温升。  

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim。

    我们一直在使用电感器。 我们安装了一个额定温度为200C 的47uH 电感器。

    我们还重新运行了快速入门并更改了补偿网络中的一些值。

    我们现在已经实现了以下目标

    新电感器新缓冲器22R 100pF 电流检测5MR
    参数 平均分量 输入电流 I V OUT 基准输入负载 保持时间
    24. 50. 1.11. 23.4. 2. 初始
    24. 50. 1.1. 23.4. 2. 20米
    24. 50. 2.1. 22.6. 4. 不适用
    120 50. 1.12. 23.5. 2. 40米
    120 50. 4. 压降
    130 50. 1.13. 23. 2. 20米
    130 50. 4.
    140 50. 1.12. 23.01. 2. 20米
    140 50. 4.
    150 50. 1.12. 22.98 2. 20米

    请提供任何进一步的建议

    此致

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    负责的工程师现已离职、他将于周五返回岗位。  请等待他的建议,不迟于下星期一。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger  

    看起来具有电流限制。 请尝试在 R6处连接~Ω 10m 至15m Ω、然后检查是否有改善。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为我有一段时间没有从您那里听到过。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL