This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:刷写配置时的电源端口

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421159/tps25751evm-power-supply-port-when-flashing-the-configuration

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

将配置刷写到 TPS25751EVM 中时、J2是否使用正确的电源端口?

我在使用 J2端口时收到闪存错误、但在 使用 J3端口时、可以刷写配置而不出现错误。

J3不是正确的电源端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kondo-San:  

    J3 USB-C 端口连接到 TPS25751、可用于为 EVM 供电。 通过此端口供电将引导 TPS25751处于电池无电模式、但将此端口用作"电源"端口没有问题。  

    J2 USB-C 端口是 TPS25751EVM 的专用电源端口、可为整个电路板供电、需要使用至少15V 的适配器才能为 EVM 电源轨提供足够的电源。 另外、请仔细检查并确保 J1跳线设置正确、如下所示:  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin