This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:GPO 电源正常行为

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418057/ucd9090a-the-gpo-power-good-behavior

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD9090

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助检查行为吗?

我们使用 GPIO18引脚27来监控电源轨状态。 如果电源轨正常、该引脚拉至高电平。 如果其中一个电源轨不正确、它会下拉。

我们试图打开其中一个 ENA 电阻器来使输出电压变为0V 并启动系统。 结果预计引脚将下拉。

如果我们将 ENA 引脚接地短路、使 输出电压在系统启动时变为0V、则该引脚仍保持高电平。

这种行为是否正确?

请帮助检查此文件。

e2e.ti.com/.../UCD9090_5F00_Model4_5F00_20240712_5F00_V5.xml

谢谢!

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    LGPO 监控电源轨电源正常:启动时、系统电压保持在0V、LGPO 比预期低、因为电压尚未超过电源正常状态。 当系统已启动时、为了使逻辑为假(不是电源正常)、电压必须降至电源正常关闭以下。 由于您的电源正常关闭全部设置为零、因此 =>电压不低于 PG OFF。 =>尝试将电源轨的 Power Good Off 更改为非零值(例如0.1V)。

    安妮

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    客户已尝试将电源正常指示配置为关闭0.2V、并确认电压电平低于0.2V。 但结果仍然相同。

    LGPO 仍为高电平、不拉至低电平。 请帮助检查。

    e2e.ti.com/.../UCD9090_5F00_Model4_5F00_20240930_5F00_V6.xml

    谢谢!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    Anne 目前不在办公室、但是我检查了你最近连接的项目文件、发现所有电源轨的电源关闭仍被设定为0V。

    您能否确认是否附加了正确的文件?

    完成更改并将 RAM 存储到闪存后、 您能否确认更改已成功完成并通过断电和重新启动持续进行?

    此致、

    Troy