This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP876242Q1EVM:在连接到 PMIC 时卡在等待数据的状态

Guru**** 2522360 points
Other Parts Discussed in Thread: LP876242Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421273/lp876242q1evm-stuck-on-waiting-for-data-when-connecting-to-pmic

器件型号:LP876242Q1EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我目前使用 LP876242Q1EVM。 我已经成功通过编程对 PMIC 的 NVM 进行编程、以便在启动时输出所需的电压、现在我想对 NVM 进行一些更改、但无法通过可扩展 PMIC GUI 连接到 PMIC。 检测到 COM 端口、但连接卡在"等待数据"状态

您是否有想法、为什么会发生这种情况? 已施加 VCCA、PMIC 正在工作(因为它输出预配置电压)

此致

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    检查是否选择了正确的 COM 端口(EVM 作为多个 COM 端口进行枚举)。 从可扩展 PMIC GUI 用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slvubt8 附录 A:故障排除:

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    这也只是一个额外的建议。  

    通过重新编程器件将通信从 SPI 更改为 I2C? 如果是、请按照 EVM 用户指南中的概述相应地更改跳线设置。

    另外每次对器件重新编程时、请确保对器件重新下电上电几秒钟、然后再尝试对其上电。  

    此致、

    Ishtiaque