This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:断电序列调节故障

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421109/ucd90320-power-down-sequence-adjusting-fail

器件型号:UCD90320

工具与软件:

您好!

我们尝试调整电源轨#17的断电序列、使其在电源轨#24之后断电。
但是、无论我做什么、它都不起作用。
您可以帮助检查哪些步骤出错了吗?

设置 SOP:

e2e.ti.com/.../UCD90320-3.0.0.3330-Address-17-Project-File_5F00_20240909.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的 项目文件、使能信号轨#17并不来自 UCD90320。 在该设置中、UCD90320可以监控电源轨电压、但不控制电源轨的开启或关闭。

    因此、 无论 UCD90320正在执行何种操作、当其外部使能信号变为低电平时、电源轨#17都将断电。

    如果您希望电源轨17在电源轨24之后断电、则需要以某种方式将外部使能连接到电源轨24、否则需要由 UCD90320提供使能功能。

    此致、

    Troy