This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51632-Q1:24V 输入和放大器;20A 输出~7.5V (按模块)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410365/tps51632-q1-24v-input-7-5v-output-in-20a-by-module

器件型号:TPS51632-Q1

工具与软件:

你(们)好

我们需要设计一个功率级

规格

通过模块提供24V 输入和~7.5V 输出(20A)

TI 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我将您的问题转发给另一个更适合回答的组。 它们应该很快就会带您。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trop

    是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     输入电压为24V、属于 WVIN 团队、  

    您能否为它们提供最大输入电压。