请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS8268180 工具与软件:
您好!
我们在板上的开关稳压器 TPS8268180中进行了设计。
数据表中规定了30 μF 的最大容性负载。
我们的原理图中包含:
- 具有340 m Ω ESR 的220 μF 电解电容器(Panasonic 提供的 EEEFK1C221XP 或 nichicon 提供的 UD1C221MCL1GS)
- 具有低 ESR 的25 µF 陶瓷电容器
如果我们为电路板加电并查看 输出端的电压曲线- TPS8268180 需要350 µs 以达到1.8V 的标称输出电压- 比数据表中使用150 µs 的软启动时间长得多。
我们的问题:
- 有什么问题吗?
- TPS8268180是否 需要 比软启动时间更长的时间(150 µs 达到1.8 V 的标称电压)?
- 这是否会导致 开关 稳压器 TPS8268180出现缺陷 ?
此致