This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:不升压至24V @ Vin=6至10V

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420174/lm5176-q1-it-is-not-boosting-to-24-v-vin-6-to-10-v

器件型号:LM5176-Q1

工具与软件:

大家好!

 在使用 PCB 进行测试时、我们在 LM5176-Q1方面遇到了以下几个问题。 随附的原理图供您参考   

  1. 它不是从9V 输入升压24V、而是从10V 输入电压工作。 然而、Vcc 电压在9V 时为4.3V、在10V 时为4.7V (根据数据表、它应该提供7V 图表6.4 (VCC 与 Vin 间的关系))。 连接了栅源极电压 Q10。
  2. 从9V 到10V 存在电感噪声、输出电压为6V 到8V。(不要因为它不升压24V)
  3. 从12V 到15V 存在适当的24V 电压、但 在这种情况下电感器升温更多。 随附的图像供您参考。  
  4. 在5A 负载电流@24V 时、输出电压具有3.0V p-p 纹波、但在低于5A 时纹波较小  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Malakondardy B、

    1.如果 VCC 未达到指定值、则表明有东西放电、或 VIN 引脚上的 VCC 电平不在正确的电平、或器件损坏。

    2.当 VCC 仅为4.3V 时、您很可能无法完全打开 MOSFET。

    3、电感上可能有较高的波纹电流,因为电感值相对较低。

    4.请查看纹波测量方法: 如何测量纹波以获得更好的设计结果(TI.com)

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢快速响应  

    我已附上我在设计中使用的原理图、并遵循数据表中的典型应用电路。

    请查看此处随附的原理图。  

    如果损坏、则它在10-24V 输入电压下如何正常工作、而不会出现任何问题。  

    电感器是根据基准结果和计算结果选择的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Malakondardy B、

    当输入高于10V 时、VCC 是否有正确的电平?

    BTW、如果未使用单独的偏置电压、请移除偏置电容器、并将其替换为连接到 GND 的电阻器。 仅当您施加电压进行偏置时、才需要该电容器。

    您是否在 VIN 引脚附近有一个接近 VCC 值的电容器? VCC 从 VIN 电容器获取能量、因此它的放电速度可能比通过 VIN 重新充电的速度快。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    在输入电压高于10V 时观察到恒定的5V。我是否知道当输入电压高于10V 时、VCC 处的电压应该是多少?

    是的、我在 Vin 附近添加了0.1uf 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Malakondardy B、

    VCC 稳压器通常应调节至7.35V。 如果它没有调节到该电压、则会出现问题。 请注意、它能够提供65mA。 您是否连接了一些负载?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    VCC 上的负载还是输出上的负载? 您是否可以发送朋友请求以便更好地沟通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malakondardy B、

    VCC 上的负载。 当 VIN 高于8V 时、VCC 需要高于7V。 如果情况不是这样、您似乎为 VCC 加载了过多的电流。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但除了栅极驱动器电源外、VCC 上没有负载。 如果从 PCB 中移除所有 MOSFET、是否会得到7.3V 的电压? 除了是否有任何方法来检查 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malakondardy

    请将器件置于待机状态。 那么 VCC 应该已经充电了。 如果您仍然没有获得7.3V、说明器件有问题、应在此板上更换。

    此致、
    Brigitte