This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:澄清了 LMR62421XMF/NOPB 与 LM2735XMF/NOPB

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420938/lmr62421-clarification-lmr62421xmf-nopb-vs-lm2735xmf-nopb

器件型号:LMR62421

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我们的设计中、我们需要将5V 输入转换为24V 150mA 输出、以便为电路供电。

我遇到了"LMR62421XMF/NOPB"和"LM2735XMF/NOPB"等两个不同的器件。

将鼠标设置为"Cost"(成本)、如下所示。 但是、我在数据表中看不到器件之间的任何主要规格变化。  

"LMR62421XMF/NOPB"= 1.62美元

"LM2735XMF/NOPB"= 2.86美元

您能说明一下是什么导致了 "LM2735XMF/NOPB"器件 的成本增加? 有什么规格比另一个更好?

使用 "LMR62421XMF/NOPB"可以满足我们的电路要求吗?

谢谢!

Johnson John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    成本不仅取决于数据表中提供的技术参数。 因此价格讨论不是此论坛的一部分。

    从上面提到的设计参数来看、LMR62421似乎能够满足这些参数的要求。 您可以使用 EVM 轻松检查此情况、并将其更新为24V 输出。  LMR62421XSDDEMO 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte