This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:输出开关节点振铃

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51581, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420910/lm51581-q1-output-switching-node-ring

器件型号:LM51581-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51581LM5158

工具与软件:

我正在使用 LM51518-Q1设计一个升压转换器、已经通过 Webench 和 Excel 工具的设计流程、并通过仿真定义数值和整体解决方案。  我将12V 升压到50V、且电流小100mA。  我还尝试过使用 PSpice for TI 进行一些仿真。  我有一些问题:

我担心开关节点电压环超过器件的85V 限值。 尽管布局技术非常好、但我仍然预计典型的振铃会在短时间内超过该值。 基于此、我准备了200V 电容器(陶瓷 MLCC)、因此外壳尺寸、因此我的设计解决方案通常很大-我不确定这里是否会出现任何声音源。 此解决方案的尺寸还限制了减少环路面积的能力。 但是、我在 E2E 论坛上看到过几种使用此器件的设计、这些设计来自已获得 TI "认证"的用户、它们在升压拓扑中是相似的、会产生大约48-50V 的电压。  这些器件都没有缓冲器。  

有没有理由这样做?

可能会导致何种类型的可靠性降级?

我没有看到暴露完整开关节点信号的波形、但我仍然希望存在伪影。

在我的设计中、我为设计配置了一个缓冲器、以限制 EMI 并提高可靠性。 我将尝试使用价值优化解决方案。 不过、它仍然要求电路首次运行时没有任何可为芯片提供保护且限制 EMI 的阻尼电路。 这种情况似乎有问题。 我的输出二极管的额定电压也是200V、这也会产生更高的电容和寄生影响。

您能在这里发表评论吗?

因此、我一直在尝试使用2024版 PSpice for TI 进行一些仿真(因为瞬态模型由 TI 锁定)、并且我无法收集有关开关节点的大量信息、尽管我已经在仿真电路中添加了一些寄生效应以在电路板上进行粗略估算、从而尝试暴露一些预期的行为。  即使是25ms 的运行、仿真也需要很长的时间来运行。 降低某些收敛值会导致结果非常不一致。 例如、顺序运行有时可能会显示器件在提供调节和收敛时实际正常运行、很多时候没有、并且在开始之前经常出现错误。 所以、至少可以这么说、设计周期已经非常令人沮丧了。  

我已经对电路进行了原型设计、并且很快就会制作出这种试验电路板、因此我正在尽可能多地准备好了解可能会遇到的情况。

你有什么建议吗? 我无法在这里发布我的电路、但可以离线提供。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    对于50V 设计、升压转换器上不应出现高于85V 的尖峰。 此外、我认为不需要200V 电容器。 63V 陶瓷电容器应该已足够。

    LM51581没有非常强大的驱动器、因此通常不需要缓冲器。 然而、我始终建议在任何直流/直流转换器设计中添加栅极电阻器和缓冲器、因为如果需要、无需更改布局。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常强大的驱动器=>快速开关+寄生效应=>更多/更高的振铃。 我想这是一个相对元素。 最好仿真说、开关节点大约为400ps。 我认为这属于 FAST 类别、除非这严格属于仿真元素。

    我同意提供修复组件、并且通常会执行相同的操作-因此我在这里提出了方法和问题。

    布局良好的类似设计中出现了多高的尖峰?  你见过什么?  

    该值以及可靠性系数的设计裕度应该作为电容额定电压的指导。

    这是我的第一个"较高"电压直流/直流设计、我的大部分经验都在低于32V 领域。 因此、我有点谨慎、需要了解和探索细节、以防有一些东西需要整理并需要在原型中解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    或许最好订购 LM5158的升压 EVM? 这是具有较高电流限制的版本、并且您已经获得了良好的布局。

    由于额定电压、您需要修改输入和输出电容器以及二极管。 需要调整反馈分压器和补偿、但计算器在此处应该会提供很大的帮助: SNVR511计算工具|德州仪器 TI.com

    然后您可以观察自身的过冲。

    此致、
    Brigitte