This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:SM72445处于升压模式

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442, SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420663/sm72445-sm72445-in-boost-mode

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件:SM72442

工具与软件:

SM72442演示板(SM3320)中有一个电路、该电路在电池电压>电池板电压时存在升压启动电路。  

另一方面、SM72445在其数据表或应用手册中没有此类电路。 根据 SM72445数据表表表表2中讨论的启动升压比1:1或1:1.2的信息、如果使用 SM72445、我们是否仍然需要升压启动电路?  

另一个问题是、此芯片的最小和最大占空比可能是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alinaghi、

    据我所见,你的期望似乎是正确的,但我不是100%肯定。 您是否有可以在 SM3320上使用的 SM72445用于结帐?

    对于另一个问题:由于数据表中没有提供这个、我目前无法回答这个问题。 我会尝试找到一些关于它的信息、但可能很难获得它。 SM3320上的测试可能是获取典型值的最快方法。

     此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我订购了一些 SM72445并将其放置在 SM3320上。 启动行为是相同的、转换器需要升压脚踢信号、否则升压操作无法启动。  

    感谢对第二个问题的建议。 我们将尝试一些实验来找出最小和最大占空比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alinaghi、

    非常感谢您提供有关启动的反馈。

    在 SM3320电路板上检查一些测量时、我看到低侧开关的导通时间在400ns 范围内。 我不知道这是否是最短导通时间、但可能这能为您提供起点。

    此致、
    Brigitte