This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756 REGN 5V OUOUT 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409099/bq25756-bq25756-regn-5v-ouout-issue

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

我们 的设计遵循相同的 BQ25756 EVM sch。 当我们的设计 PCB  与 BMS studio 连接时,我们看到设备 ACK 正常,电源正常信号也正常,但我们无法获得5V REGN 降压输出。 我该怎么办? 请查看随附的 sch、以供您参考.e2e.ti.com/.../BAT_5F00_CHARGER-_5F00_V0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    REGN 由内部 LDO 供电、并在充电或反向模式期间打开。 EN_CHG=1且 CE 引脚是否被拉至低电平?

    我将在本周晚些时候查看您的原理图并回复您。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们已经尝试此  EN_CHG=1、CE 引脚被拉至低电平 、但发现了相同的问题结果。 无 LDO 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    我有几个问题。

    VSYS 上是否有电容器? 我找不到它们。

    DRV_SUP 上的电压是多少?

    我看到 REGN 连接到电路外部的连接器。 REGN 是否连接到任何其他元件?

    您也可以读取充电器的寄存器并将文件发送给我吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehan、

        使用 JP2跳线设置. kinldy 查找附加的寄存器文件连接的 VSYS 和电压 DRV_SUP REGN LDO 输出上没有任何电容。 我们在 EVM 板上使用了相同的寄存器。 这是工作状态、我们得到输入电压29V 而没有 BAT load.e2e.ti.com/.../16-bit-resister.txte2e.ti.com/.../8-bit-resisters.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    感谢您耐心等待。 下周同一时间再见。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan:

    我们还尝试在 VSYS 上连接55uF/80V 电容器。 但找到相同的结果。 无 REGN LDO 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    我在您的寄存器上找不到任何奇怪的内容。

    我再次查看了您的原理图、对于您的原理图、我有一些建议/问题。

    • 我建议将 SW1/SW2 RC 滤波器设置为 DNP。 这些是元件 R54、R55、C58和 C61。
    • 您是否具有外部栅极驱动器或是否使用 REGN?
    • 引脚33和引脚32是否连接在一起?
    • SRN/SRP 电阻器(R67、R69)必须为10Ω。
    • 对于您当前的问题、这应该无关紧要、但我建议将模式短接至 GND。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan:

    谢谢、连接引脚33和32后。 我们得到 REGN outout 是5V ,但我们仍然不能得到输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    好极了。 现在您将 REGN 设为5V 输出、您可以在设置 EN_CHG=1时向我发送标志和状态寄存器吗? 现在、EVM 应该报告不同的错误、因为 REGN 为5V。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan:

    我们可以在 GUI 中准确读取 VAC_ADC 和 VBAT_ADC 电压。 但我们无法准确读取 IAC_ADC 和 IBAT_ADC。 当数字多米器和输入电源显示1A 电流时。 780mA 周围的 IAC_ADC 读取值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    我们将在本周晚些时候给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    我们不规格 ADC 通道的精度。  一旦电流超过5A、IBAT 和 IAC ADC 就会变得准确。 如果需要进行这些测量、我建议使用专用电池电量监测计或其他仪表来准确测量 IAC 和 IBAT。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Christian、

    当我们设置充电电流500mA 时,预充电电流100mA 时,终止电 流50mA 时,使电池开始使用500mA 电流充电,但在20秒后或一段时间后充电变为2A (我们使用2A 电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    这很可能是看门狗计时器、如果您禁用看门狗计时器、您是否会看到此问题?

    看门狗计时器似乎到期、并重置为默认充电电流20A。 您的电源只能提供2A、因此充电电流只能达到2A。

    我建议禁用看门狗计时器、或在看门狗计时器到期之前发送充电电流值。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    感谢您的配合。 您可以就此问题创建新的 E2E 主题吗?

    在新主题中、您能否提供寄存器设置以及对 EVM 所做的任何修改?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian。

    感谢您的及时回复