This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:有关 DPM 模式的疑问

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420957/bq25756-doubts-concerning-dpm-mode

器件型号:BQ25756

工具与软件:

大家好、我目前使用的是 BQ25756、我有以下疑问、主要关于 DPM 模式、我在安全计时器寄存器配置中看到、当器件在 DPM 模式下工作时、可以将该计时器配置为减慢、我有一个问题、那就是此器件何时在 DPM 模式下工作? 当器件以某种方式限制电流或电压时? 这意味着限制在那一刻是激活的,因为如果它不在那里,电压或电流将会更大(例如一种错误模式)。 或者该模式是否可通过软件选择? (尽管我认为我还没有读取任何具有打开/关闭 DPM 模式功能的寄存器)。
提前感谢!
Juan。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    输入电压调节(VAC_DPM)和输入电流调节(IAC_DPM)将使安全计时器以半时钟速率工作。 BQ25756将在 STATUS 寄存器中报告 VAC_DPM 或 IAC_DPM。

    仅当输入电流大于 ILIM_HIZ 电阻设置或 IAC_DPM 寄存器时、器件才会进入 IAC_DPM 模式。 并且、只有当输入电压低于 ACUV 电阻器设置或 VAC_DPM 寄存器时、器件才会进入 VAC_DPM 模式。

    因此要回答您的问题、DPM 模式可通过硬件和软件进行选择。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美理解、感谢 Ethan!
    Juan