请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 工具与软件:
大家好、我目前使用的是 BQ25756、我有以下疑问、主要关于 DPM 模式、我在安全计时器寄存器配置中看到、当器件在 DPM 模式下工作时、可以将该计时器配置为减慢、我有一个问题、那就是此器件何时在 DPM 模式下工作? 当器件以某种方式限制电流或电压时? 这意味着限制在那一刻是激活的,因为如果它不在那里,电压或电流将会更大(例如一种错误模式)。 或者该模式是否可通过软件选择? (尽管我认为我还没有读取任何具有打开/关闭 DPM 模式功能的寄存器)。
提前感谢!
Juan。