This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:BYP 电容器 PCB 原图

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421107/tps2419-byp-capacitor-pcb-artwork

器件型号:TPS2419

工具与软件:

 文档 SLVS998B 布局注意事项

7. C (BYP)应使用短引线保持紧靠 TPS2419。

建议使用以下哪项作为 Cbyp 的 PCB 模式连接目标?

・TPS2419 A 引脚

将 Cbyp 连接到 TPS2419 A 引脚的检测模式。

・Ω FET 源极引脚

使用一个独立于 TPS2419 A 引脚检测模式的模式连接 Cbyp 和 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teruyuki:

    将 Cbyp 连接到 TPS2419的检测模式 A 引脚是更好的连接方式、因为 A 也是控制器的电源引脚、C (BYP)将以这种方式最靠近。

    此致、

    Shiven Dhir