This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:确认/CE 引脚的 VIH 上限

Guru**** 2505485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420882/bq25155-confirmation-on-the-upper-limit-of-vih-for-ce-pins

器件型号:BQ25155

工具与软件:

在数据表中、/CE 引脚上的 VIH 没有列出上限值、但如果我以高于 VIO 的电压控制它、例如当 VIO 为3.3V 时、5V、是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正常的、此引脚的最大电压为5.5V。 5V 上拉电阻器应该没有问题。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    谢谢你。

    此致、

    武内正树