This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:有关 AWR1843AOPEVM 原理图的问题。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420696/lp87524j-q1-questions-about-awr1843aopevm-schematic

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPEVM

工具与软件:

您好!  

我对 AWR1843AOPEVM (PROC106B)的原理图有疑问。  

1) 1)  EVM 板上有 PMIC (U1;LP87524JRNFRQ1)。  

在此 PMIC 的 R25、R26、R33和 R34中使用罕见的电阻值(4.99k Ω)。  

为什么 对这些电阻使用罕见的电阻值?  

我们想在  R25、R26、R33和 R34中使用4.7k Ω 电阻器、因为我们没有4.99k Ω 电阻器。  

我是否可以使用4.7k Ω 电阻器、而不是4.99k Ω 电阻器?  

请提供建议。  

此致、  

Shoko.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoko,

    通常对于这些信号、建议使用10k pu、但小于10k 的值是用于强 pu、因此我认为使用该电阻器没有具体的原因。  

    根据我的理解、您可以使用4.7K。  

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ishtiaque、  

    感谢您的快速响应!  

    Shoko.