This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:未通电时的 I2C 总线和其他信号的状态

Guru**** 2815255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420355/bq25638-status-of-the-i2c-bus-and-other-signals-when-not-powered

器件型号:BQ25638

工具与软件:

尊敬的论坛

我的问题是、当  BQ25638断电且没有 Vbat 或 Vbus 电压时、I2C 总线的状态是怎样的

但 I2C 总线连接到有源 I2C 总线和其他供电的 I2C 外设

此外、我需要知道当 PG 如此断电时、/Q25638、STAT、/CE、/INT 信号是否会汲取电流或导致有效线路发生争用。

此致

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    当 I2C 完全关闭时、器件将不支持 I2C。

    VBAT 或 VSYS 通常用作 /STAT、PG、/CE、/INT 信号的上拉电阻。 因此、当没有 VBAT 和 VBUS 时、应该没有电流。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、宁

    我的问题是、BQ25638是否会通过有源 I2C 总线将线路拉低或拉至无效电平而产生争用。

    同样的问题也适用于  /STAT、PG、/CE、/INT 信号。 如果(即)它们通过电阻器被上拉至1.8V 电平、那么它将被拉低还是被拉至无效电平?

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    不应在器件关闭时开启。

    谢谢!

    宁。