This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ294533:数据表澄清

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420936/bq294533-datasheet-clarification

器件型号:BQ294533

工具与软件:

数据表"BQ2945xy 适用于2节和3节串联锂离子电池的过压保护器"指出:

第10页

9.2.2详细设计过程
...
2.确定串联电池的数量。 该器件支持2节至3节串联电芯配置。 对于2节串联配置、V3引脚短接至 V2。
...

第11页

9.3系统示例

V3直接连接到 PACK+电源轨、而无需 RC 网络。  第8页第8.4.1节"正常模式"该器件监视(V1–VSS)、(V2–V1)和(V3–V2)之间连接的电芯差分电压"。  与 PACK+的这种直接连接看起来好像可能导致潜在的输出驱动错误触发。

我们的设计选择了将 V2和 V3短接为两节电池配置、但有人可以澄清这两个相互矛盾的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我建议直接在引脚上短接。 我认为系统示例图中有一个错误。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon