This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:用于电芯平衡的最小/最大 RSOC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

如果有人可以帮助我了解此电池平衡设置:

我已经附上我的电池组设置、这些设置来自我们的供应商

该图显示了触发电芯均衡的最小 RSOC

第一个问题 :看着设置,我看不到最大 RSOC 电池平衡的一个  

这应该包括在内吗???

第二个问题 :除了最小和最大 RSOC 电池平衡问题外,电池组的电池会发生什么情况  

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    每个这些寄存器的描述可以在 bq40z50 TRM 的第14.4.12节:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubc1

    1)用于平衡的最小 RSOC 只是一项检查、用于确保电池组在电池平衡之前不处于耗尽状态、因此不需要最大值。 以下是电量监测计在电芯平衡期间执行的检查过程。

    2) 2)如果 RSOC 小于用于平衡的最小 RSOC、则电量监测计将退出电芯平衡。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1A。 流程图是否有更具描述性的格式、以便于我理解、因为有很多行话? :)

    1b。 有趣的信息、实际上从设计的角度来看听起来是正确的、因为电池组不应具有用于平衡的最大 RSOC!!

    但是根据供应商提供的信息、他们表示用于平衡的最大 RSOC 是95%

    基本上从20%~95%开始、如果满足所有条件、平衡就会发生  

    1c. 您之前提到了 RELAX 模式下的电芯平衡、RELAX 模式是指电量监测计启用电芯平衡的充电或放电后经过的时间

    什么是电池平衡在休息:)

    2.如果低于20%的电芯平衡永远不会发生?

    非常感谢你对我的支持和回答我的很多问题!!!

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    1.我不认为有更具描述性的流程图,但我在上面的流程图中添加了注释,以提供更简单的说明。 如果需要更多详细信息、请告诉我。  

    "Cell Balancing at Reset"是需要设置的设置、用于允许监测计在静止期间进行电芯平衡。 休息时间通常是细胞处于真正放松状态的休息时间。 这取决于所满足的 dV/dt 条件。

    2.正确。 如果 RSOC 低于20%、则电量监测计不会进行电芯平衡。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1.这是辉煌!!,我将在每个块进一步扩展:)

    • "dV/DT"是否随着时间的推移而导致电芯电压的不同? 如果不是、它定义了什么?

    • 什么是一个典型的计时器的电池平衡在其他词他们需要花多长时间在平衡,以实现最佳的电池组性能,这是否取决于计算和设置在休息期间计算?
    • " 为平衡计时器>0的电芯启用平衡路径 "是否每个单元都有计时器? 为什么该计时器需要大于0?

    2.

    • "是否采取了 OCV 测量"、 为什么要在该级测量电池过压电压?
    • "最大值-最小值(电芯电压1...4)>最小值启动平衡差值?" 器件定义是什么?

    3.静止状态下的电池平衡可以定义为电池组进入静置状态并且完全进行计算后的电池平衡过程?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    "DV/DT"是否随着时间的推移而改变了电池电压? 如果不是它定义了什么?

    dV/dt 条件是电量监测计确定电池是否真正处于弛豫状态的方式。 条件是测量的电池电压变化量不能超过4uV/s、我相信其余部分可以看出这一点。 我相信、如果设置该位、那么电池单元就会清除了该情况。

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5240348 #5240348"]
    • 什么是一个典型的计时器的电池平衡在其他词他们需要花多长时间在平衡,以实现最佳的电池组性能,这是否取决于计算和设置在休息期间计算?
    • " 为平衡计时器>0的电芯启用平衡路径 "是否每个单元都有计时器? 为什么该计时器需要大于0?
    [报价]

    我认为典型计时器的数字并不存在、因为它依赖于电池电压、但计算公式如下:

    电池1和电池2-4的平衡时间分组、如果该计时器编号大于0、则该电池的电池平衡路径将打开。 每节电池都有一条单独的平衡路径。 计时器基本上决定电池是否需要平衡以及需要多长时间。

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5240348 #5240348"]
    • "是否采取了 OCV 测量"、 为什么要在该级测量电池过压电压?
    • "最大值-最小值(电芯电压1...4)>最小值启动平衡差值?" 器件定义是什么?

    3.静止状态下的电池平衡可以定义为电池组进入静置状态并且完全进行计算后的电池平衡过程?

    [报价]

    在本例中、OCV 代表开路电流电压测量、我们用于计算的大部分测量发生在该测量中。 存在 max-min (电芯电压1...4)> min start Balance 差值以确认各个电芯之间的电压差异足以使电芯平衡开始。

    3、正确。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1. 如果 dV/dt 小于4uv/s 表示它处于真正的放松状态、这意味着电池组将处于静止状态、那么您可以在一秒钟内实现该电压小变化水平的唯一方法是电池没有充电或放电?
    2. 不确定它们是否相关、但 OCV=dV/DT=<-4uV/s、这是为了确认系统再次处于静置状态、对吗?
    3. 开始平衡之前电池电压之间的差值必须是多少、最小值和最大值是多少?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    1.正确。 为了实现这一点、不应向电池施加任何电流。

    2.它们大致相关。 OCV 测量值是电量监测计为执行计算以创建 FCC、SOC 等值而进行的测量值、但只有在电池处于真正的放松状态(dV/dt 小于4uV/s)时、电量监测计才会进行这些测量

    3.开始平衡的增量值是检查电池组中最大的电芯电压、电池组中最低的电芯电压、再减去它们、看看两者之间的差值是否大到足以开始进行电芯平衡。  

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1.正确。 为了实现这一点、不应向电池施加任何电流。

    JK: 没有施加电流或从电池中排出电流、在我们的系统中、我们始终拉取电流(放电)或施加电流(充电)、电池组绝不会在单元内同时处于静止状态!!

    对于电池组的性能而言、这是一个长期问题吗

    2. 它们大致相关。 OCV 测量值是电量监测计为执行计算以创建 FCC、SOC 等值而进行的测量值、但只有在电池处于真正的放松状态(dV/dt 小于4uV/s)时、电量监测计才会进行这些测量

    JK: 在进入 RELAX 以启用平衡的情况下、仅查看静止状态下的 dV/dt=4uV/s

    电池组电压是4uV/s 还是每节电池?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5245901 #5245901"]

    JK: 没有施加电流或从电池中排出电流、在我们的系统中、我们始终拉取电流(放电)或施加电流(充电)、电池组绝不会在单元内同时处于静止状态!!

    对于电池组的性能而言、这是一个长期问题吗

    [报价]

    是的、这可能会对电池组的长期性能造成问题。 每次充电或放电后都不需要建立弛豫期、但是、如果长时间在没有弛豫期的情况下运行、则可能会积累误差、并且计算可能存在问题。

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5245901 #5245901"]

    JK: 在进入 RELAX 以启用平衡的情况下、仅查看静止状态下的 dV/dt=4uV/s

    电池组电压是4uV/s 还是每节电池?

    [报价]

    进入静止状态后、电量监测计还会查看其他因素、但进入静置状态的初始条件是清除 dV/dt 条件。 我相信这是基于电池组电压的、但我会与我们的团队确认这一点。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1.是的、这可能会对电池组的长期性能造成问题。 每次充电或放电后都不需要建立弛豫期、但是、如果长时间在没有弛豫期的情况下运行、则可能会积累误差、并且计算可能存在问题。

    JK:我们的电池组很可能是不平衡的,因为我们的系统总是放电/充电,它永远不会得到休息时间,这种不平衡进一步导致电池的增量,并导致一个电池比另一个电池高,从而达到最大电压之前其他,因此电池包电容<100%或它显示不正确的 RSOC 由于没有适当的计算 OCV?
    示例:

    进入静止状态后、电量监测计还会查看其他因素、但进入静置状态的初始条件是清除 dV/dt 条件。 我相信这是基于电池组电压的、但我会与我们的团队确认这一点

    JK:请在团队确认后告知我

    JK:OCV:开路电流电压、这是更新 FCC 所必需的、RSOC 这个设置/参数是否有定义的数字或值?、如果没有 RELAX 模式、就不会进行 OCV 测量、因此 FCC、RSOC 不正确?

    JK:欢迎您对我们如何让我们的系统进入休息模式而不中断它的操作提出任何建议(通过使它我们的集线器/设备给它休息时间)

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    JK:由于我们的系统总是放电/充电的性质、我们的电池组很可能不平衡、它永远不会休息、这种不平衡进一步导致电池中的变化、并导致一个电池比另一个电池高、从而达到比其他电池组高的最大电压、因此电池组电容<100%或由于未正确计算 OCV 而显示 RSOC 不正确[/报价?]

    由于没有时间进行 OCV 测量、因此它可能显示了不正确的 RSOC。

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5255597 #5255597"]

    OCV:开路电流电压、这是更新 FCC 所必需的、RSOC 对于该设置/参数是否有定义的数字或值?、如果没有 RELAX 模式、就不会进行 OCV 测量、因此 FCC、RSOC 不正确?

    JK:欢迎您对我们如何让我们的系统进入休息模式而不中断它的操作提出任何建议(通过使它我们的集线器/设备给它休息时间)

    [报价]

    是的。 但是、FCC 和 RSOC 参数没有定义的值。 不进行 OCV 测量的主要问题是、随着时间的推移、随着电量计的真实 FCC 发生变化、这不会反映在测量中、因为没有计算或时间对其进行更新。

    在此系统中、由于具有恒定的充电或放电、我不确定是否有可能的方法可以进入静置、以及测量和计算依赖于一个完全静置的电池、该电池具有一段时间内没有充电或放电。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1.我对 BQstudio 中提出的 BITS 标志有疑问

    从逻辑上讲、我们知道1 =真/开和0 =假/关

    在 BQstudio 中、显示红色和绿色

    哪一个代表 ON、哪一个代表 OFF?

    2.  

    CB&CB_EN 位之间有何区别?

    OCVFR=开路电压平坦区域:这意味着什么  

    那么、在本例中、由于它们是红色的、这意味着它已经启用了???

    以下是参考的屏幕截图:

    目前、我们用于平衡的最小 RSOC 为20%

    • 我们是否可以将此值降低到5%、如果更改此值、将会发生什么情况?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5257631 #5257631"]

    1.我对 BQstudio 中提出的 BITS 标志有疑问

    从逻辑上讲、我们知道1 =真/开和0 =假/关

    在 BQstudio 中、显示红色和绿色

    哪一个代表 ON、哪一个代表 OFF?

    [报价]

    红色= 1/ON

    绿色= 0/OFF

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5257631 #5257631"]

    CB&CB_EN 位之间有何区别?

    OCVFR=开路电压平坦区域:这意味着什么  

    那么、在本例中、由于它们是红色的、这意味着它已经启用了???

    以下是参考的屏幕截图:

    [报价]

    BAL_EN 表示此时可以进行电池平衡、但这并不意味着是否正在主动进行电池平衡。 CB 表示电芯平衡是否正在主动发生(ACTIVE = 1)。

    OCVFR 的含义可在以下找到:

    我们能否将此值降低到5%、如果我们更改此值、将会发生什么情况?

    用于平衡的最小 RSOC 是指发生平衡之前需要的最小 RSOC 值。 可以将该值设置为每当您希望开始电池平衡时(包括5%)。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    1.该段没有定义什么是 OCVFR 是,我甚至点击了" SLUA372"链接它没有很详细的它,你可以帮助在这方面请:)

    简而言之、"开路电压平坦区域"是一件好事、也是一件坏事

    2.min 用于平衡的 RSOC 是指发生平衡之前需要的最小 RSOC 值。 可以将该值设置为每当您希望开始电池平衡时(包括5%)。

    JK:我们的电池供应商告诉我们为什么20%的原因是因为电池平衡过程消耗了电池容量,所以将其设为20%是一个安全的选择,而不是10%或5%,这是否准确?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5262990 #5262990"]

    1.该段没有定义什么是 OCVFR 是,我甚至点击了" SLUA372"链接它没有很详细的它,你可以帮助在这方面请:)

    简而言之、"开路电压平坦区域"是一件好事、也是一件坏事

    [报价]

    处于 OCVFR 范围内并不是一件好事情、因为当电量监测计开始进行 OCV 测量以更新电量监测计的 QMax 参数时、如果测得的电压处于该区域内、这些测量和计算将无效。 该区域基于所使用的 chemID。 电池处于静止状态时、应避免该区域。

    我们的电池供应商告诉我们、这是20%的原因是电池平衡过程消耗了电池容量、因此将其设定为20%是一个安全的选择、而不是10%或5%、这是否准确?

    是的。 将参数设置为20%可以防止单个电池变得过低。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    处于 OCVFR 范围内并不是一件好事情、因为当电量监测计开始进行 OCV 测量以更新电量监测计的 QMax 参数时、如果测得的电压处于该区域内、这些测量和计算将无效。 该区域基于所使用的 chemID。 电池处于静止状态时、应避免该区域。

    JK:我们如何避免在这个平坦的区域?

    是否有任何可以指示我们是否在这个区域的数字值需要注意?

     

    2.

    在上面的屏幕截图中、CB、CB_EN 和 REST 标志全部为1/ON

    主题。 充电时电芯如何平衡  

    2b. 当电池组充电时、它不再处于静止状态? 那么 其余标志是如何提出的  

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我不知道,但我能不能告诉你。"

    jk:我们如何避免在这个平坦的地区工作?

    为了帮助回答这个问题、您能详细介绍一下您将要使用的典型应用。 甚至可能共享一个可能是您的系统典型的负载分布。

    是否有任何可以表明我们是否在本地区的数值?

    这在很大程度上取决于具体的电池和化学成分。  

    2a. 充电时电池平衡如何实现 [/报价]

    请阅读此文档以了解有关此内容的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slva155/slva155.pdf

    2B。 当电池组充电时、它不再处于静止状态? 那么、如何 提出 REST 标志 [/报价]

    您是否可以向我发送此事件的日志文件? 您还能将测量仪表的 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    Nick Richards

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1.NR:为了帮助回答这个问题、您能详细介绍您将使用的典型应用程序吗? 甚至可能共享一个可能是您的系统典型的负载分布。

    • JK:在~方面、我们的器件位于集线器内部、可为汽车内部安全器件供电、最大电流为400 μ A 450mA
    • 还有一个~为20 μ s 30mA 的睡眠模式、直到它检测到事件然后上升450mA
    • 我将尝试为您获取负载分布  

    2.如果您能获得有关 Lifepo 细胞平面区域值的信息和详细信息,这将是值得赞赏的

    3.另一个问题发生时,我尝试获得日志为你,电池组停止充电和电池组启用"COV"和停止充电94%

    我猜电池3打 COV ,我想了解根本原因,它只是在充电,然后这发生了

    此外、在启用 CB 和 CB_EN 时该情况是如何发生的、这意味着它要对电芯进行平衡、但对

    日志文件:

    e2e.ti.com/.../NL_2D00_02.log

    GG 文件:

    e2e.ti.com/.../nl02gg.gg.csv

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5268002 #5268002"]
    • 还有一个~为20 μ s 30mA 的睡眠模式、直到它检测到事件然后上升450mA
    • 我将尝试为您获取负载分布  
    [报价]

    我看了一下 gg 文件、我认为 DSG 电流阈值应设得更低、以考虑到20 -30mA 之间的睡眠模式电流。 现在 DSG 电流阈值设置为100mA、我认为最好低于20mA。 也许就在15mA 周围。  

    如果您能获得有关 Lifepo 细胞平面区域值的信息和详细信息、将会受到赞赏

    我不能分享平坦区域的特定电压值、但我可以分享一些关于估算平坦区域的知识。 LFP 化学物质更为困难、因为与其他化学物质相比、它具有更大的平坦区域。  

    这是 LFP 电池的放电曲线示例图、红线是我认为平坦区域的近似值。  

    该电量监测计实现了被动电池平衡、由于使用非常小的电流来平衡电池、因此需要一段时间才能实现电池平衡。 如果希望电池更快地平衡、则需要实施活动电池平衡电路。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick / Anthony、

    很抱歉响应延迟,已经离开了几天了

    1. 至于 CHG/DSCH 电流阈值、这些是触发充电的点吗?例如、当充电输入一看到电流就立即应用到电池组时、让我们说15mA 达一定量、然后电池组将进入充电模式?类似地、对于放电、如果它看到15mA 有一段时间、那么它将进入放电模式?
    2. 我们如何更好地控制平坦区域、以便我们的电池组在进行测量时不会进入此部分?
    3. 当其中一个电芯点击 COV 时,它会自行恢复吗?
    4. 当 COV 发生时,这是不是因为电池不平衡,因为其中一个电池首先有它的最大值?
    5. 什么是被动平衡和主动平衡之间在外行术语的区别

    希望很快收到您的反馈

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    至于 CHG/DSCH 电流阈值、这些是触发充电的点吗?例如、当充电输入一检测到电流就立即应用于电池组时、让我们假设15mA 达到一定的量、则电池组将进入充电模式?类似地、如果电池组检测到15mA 一段时间、则电池组将进入放电模式[/报价]

    当超过 CHG 或 DSG Threshold 时、电量监测计将针对所看到的电流进入相应的模式。 该值是在1s 的周期内在检测电阻上测量的、这意味着一秒周期内的平均电流必须超过阈值。 显示该信息后、电量监测计将自动进入相应的模式。

    我们如何更好地控制平面区域、以便我们的电池组在进行测量时永远不会进入此部分?

    平坦区域不能改变、因为它是由与电量计一起使用的 chemID 定义的。  

    当其中一个单元命中 COV 时、它是否会自行恢复?[/QUOT]

    如果触发 COV、并且满足以下条件、电量监测计将恢复:

    在外文术语中无源平衡和有源平衡有何区别

    被动电芯平衡会在整个充电周期中消耗电量、而主动电芯平衡会在充电周期中重新分配电量。

    此致、

    Anthony Baldino

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    设置为3750mV、恢复设置为3500mV

    问题:请参见屏幕截图:

    GG 文件:e2e.ti.com/.../01GU.gg.csv

    GG 文件:e2e.ti.com/.../006k.gg.csv

    为什么 COV 会以100%触发

    • 我听说有源平衡比无源平衡要好得多,也要快得多?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我认为、由于电芯3电压高于恢复阈值、COV 保护未清除。 此外、我不能在没有日志文件的情况下确定触发 COV 保护的位置、但是可能在某段时间其中一个电池超过了 COV 保护阈值。

    我认为主动平衡比被动平衡更有效。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    如果你看看屏幕截图,这个标志似乎在包装达到100%后上升,有什么原因?

    我将在明天提供此包的日志、以便我们可以进一步深入研究

    我将介绍主动平衡的方法及其优势  

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    如果您看屏幕截图,在包达到100%后,这个标志似乎在上升,为什么?

    我相信日志文件可以让我们更好地了解为何电量监测计中可能会出现这种情况。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我一直在尝试重现、因为同一个电池组不再显示此 COV 位

    从屏幕截图中可以看出、单元格3位于 COV Theshold 上方

    我的问题:

    一旦电池组达到100%,不应该再加注任何电池,我感兴趣的原因,这达到3750mV>在100%或之后

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    当达到有效充电终止时、电量监测计的充电算法将更改为维持充电、这应该会将器件的电压保持在同一位置、但不会同时停止充电。 如果可能、您能否看到达到100%后的充电电流是多少?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我认为、由于需要连续2次满足有效充电终止要求的40秒、因此从13700到14000+的电压突然跳跃正在导致 COV 保护关闭、因为无法满足有效充电终止要求的时序、并且电压直接超过了该时间。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    充电端电压:100mV

    这意味着什么?如果满足或不满足、我如何小心?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    充电项电压用于满足以下条件、其中它添加到最大电芯电压、然后与充电电压进行比较。 如果连续2个40秒周期满足此条件以及以下其他条件、则[VCT]位将被设置。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    只是为了确认、我们可以在 BQstudio 寄存器中实时看到的电荷项电压是否等于平均电流、剩余容量?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    充电项电压是一个可设置参数、可以在 bqStudio 的"数据存储器"部分找到该参数。 该参数是静态的、在电量监测计的工作期间不应移动。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您能帮助解决此问题吗?尽管我们的套餐符合条件(3500mv,100%)、但 FC 和 TC 未设置

    我已经附上了包的日志、屏幕截图和 gg 文件

    e2e.ti.com/.../6332.01NL.log

    3460.

    3621.

    3589

    3619.

    3460.

    3621.

    3588

    3619.

    3460.

    3621.

    3589

    3618.

    3461.

    3621.

    3589

    3619.

    3461.

    3621.

    3589

    3619.

    3461.

    3622.

    3589

    3618.

    e2e.ti.com/.../2112.01NL.gg.csv

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    在 SOC Flag Config A 和 SOC Flag Config B 中、您在有效充电终止时需要设置 FC 和 TC。 这些参数可以在以下寄存器中更改:

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您是如何弄清这些信息的?

    因为我在 gg 文件中只能看到这个  

    您能否细分十六进制代码的含义吗

    注意

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    若要理解寄存器中的位、请将值从十六进制转换为二进制:

    8C -> 10001100

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我将摆弄这些设置并对您进行更新  

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    理解、请告知我们性能是否有任何改进。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    问题1:要设置 FC 或 TC、我们是否需要满足 全部 设置的条件、或者如果我们满足其中一个条件、该位将会设置吗?

    运营中心示例:

    要使其为真(FC=1)、所有电池的电压是否必须高于3.5V 且 RSOC @ 100%、或者如果我们满足这两个条件之一、则将为真

    TC 示例:

    要使其为真(RSOC=1)、所有电池的电压是否必须高于3.5V 并且 TC @ 100%、或者如果我们满足这两个条件之一、则将为真

    问题2:

    1. 虽然已达到100%、但未设置 VCT、FC 或 TC?
    2. 所有电池是否都满足3.5V 时的 Fc、Fc 阈值以将其设置为1?
    3. COV 是否会在这里播放没有看到这些位打开的部分?
    4. 电量监测计似乎通过指示 CB、CB_EN 标志来进行平衡、但 DSG 标志也亮起、指示系统正在放电、并且根据我的理解、放电期间不会发生电池平衡、这怎么可能呢?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5337639 #533739"]

    问题1:要设置 FC 或 TC、我们是否需要满足 全部 设置的条件、或者如果我们满足其中一个条件、该位将会设置吗?

    运营中心示例:

    要使其为真(FC=1)、所有电池的电压是否必须高于3.5V 且 RSOC @ 100%、或者如果我们满足这两个条件之一、则将为真

    TC 示例:

    要使其为真(RSOC=1)、所有电池的电压是否必须高于3.5V 并且 TC @ 100%、或者如果我们满足这两个条件之一、则将为真

    [报价]

    我认为、仅满足其中一个阈值就应该设置 FC 或 TC 位。

    虽然达到100%、但未设置 VCT、FC 或 TC?

    我需要一个日志文件来更深入地了解这里发生的情况、

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5337639 #533739639"]所有电池是否均满足3.5V 的 FC、FC 阈值、才能将其设置为1?

    只是电池组中的最大电芯电压必须满足要设置的 FC 位的阈值。

    [报价 USERID="550385" URL="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5337639 #533739"]在此处 COV 是否在看不到这些位的情况下扮演重要角色?[/QUOT]

    我可能需要查看日志文件才能更深入地了解这里发生的情况。 从 TRM 来看、COV 保护仅会改变上述值中的[TCA]位。

    电量监测计似乎通过指示 CB、CB_EN 标志进行平衡、但 DSG 标志也亮起、指示系统正在放电、根据我的理解、放电期间不会发生电池平衡、因此这怎么可能呢?[/QUOT]

    DSG 位反映监测计处于放电或静止状态的时间。 电芯平衡可以在 RELAX 模式下发生。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您曾提到"在您的 SOC Flag Config A 和 SOC Flag Config B 中、您在有效充电终止时需要设置 FC 和 TC。 这些参数可以在以下寄存器中更改:"

    JK :这是否意味着  TC 和 FC 标志与 VCT 绑定、换句话说、对于 TC 和 FC、仅当 VCT 为 true 时才会设置、这是否正确?

    JK :这是在我们的测量仪表上实现的设置吗?

    JK :不确定您是否已经定义了这个,但想知道您如何能够确定我们的设置是 TC 和 FC 在 VCT=1时是正确的,

    所有 GG 文件显示为:

    SoC 标志 Config A:0c8c

    SOC 标志 Config B:8c

    JK:  想要进一步细分 VCT 的条件、如果我的陈述错误、请纠正我!!

    必须满足以下所有条件

    两个连续40s 周期:

    Charging (即 BatteryStatus[DSG]= 0): 电池必须处于充电模式

    AverageCurrent ()<充电项收尾程序: 作为充电电流的平均电流必须小于终止电流  

    电流和

    最大电芯电压1..4 +充电项

    Voltage≥ChargingVoltage ()/数量: 电池的电压加上终止电压必须大于充电电压除以串联电池数量  

    和的串联电池

    容量的累积变化>: 我不是很确定这个,你能解释一下吗?

    0.25 mA 4.4.

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    [报价 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing/5357026 #5357026"] JK :这是否意味着  TC 和 FC 标志与 VCT 绑定、换句话说、TC 和 FC 只有在 VCT 为真时才会设置、这是否正确?

    如果在 SOC Flag Config A 中设置了[TCsetVCT]和[FCsetVCT]、则需要 VCT 为 true。

    不确定您是否已经定义了此定义、但想知道您是如何确定我们的设置是 TC、FC 在 VCT=1时是正确的、

    gg 文件以十六进制值形式告知寄存器值。 若要查找设置、请将值转换为二进制、并与 TRM 中寄存器的映射进行比较。

    0C8C -> 1100 1000 1100

    容量累积变化>: 我不是很确定这个,你能解释一下吗? [报价]

    您的理解是正确的。 容量的累积变化意味着在此期间内通过的电荷量不能超过0.25mA 这意味着电流需要足够低才能不会打破这种情况。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    "gg 文件以十六进制值形式告知寄存器值。 要查找设置、请将值转换为二进制、并与 TRM 中寄存器的映射进行比较。"

    0C8C -> 1100 1000 1100

    JK :什么是 TRM,所以我可以比较这些二进制值与它????

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    TRM 是寄存器的位映射。 可通过以下方式对其进行比较:

    0C8C -> 1100 1000 1100

    红色框与1相关、这意味着设置了该位。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我得到了这个部分,但我仍然有点困惑,如何0c8c->1100 1000 1100对应 TCSETVCT,FCSETVCT 等..

    它不会在数据表文档中显示这个 hexcode 如何转换到这些位  

    TCSETVCT=11

    FCSETVCT=10

    TCCLEARRSOC = 7

    TDCLEARRSOC = 3

    TDSETRSOC = 2

    希望您不介意进一步分解此部分

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    如果这样做有帮助、请告诉我:

    可在以下位置找到技术参考手册: https://www.ti.com/lit/pdf/sluubk0 

    这些位直接与十六进制值的二进制转换相关。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    回到这个主题  

    要达到 VCT 条件,我相信有几个条件需要满足,

    梯形脉冲

    • 我们是否知道在实践中设置 VCT 可能需要多长时间?
    • 对于我们的套件、LED 会在100%时稳定亮起以表示100%、但 LED 会一直保持稳定、直到 VCT 条件满足、然后它会熄灭、换句话说、我们套件中的充电终止与我们的 LED 连接、这就是为什么我问这个 VCT 条件需要多长时间才能设置?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    我们是否知道在实践中设置 VCT 需要多长时间?

    由于两个不同的40s 周期、至少需要80秒的时间。 如果在此期间不满足任何条件、则可能需要更长的时间。

    对于我们的包、LED 以100%稳定亮起、表示100%、但 LED 保持稳定、直至满足 VCT 条件、然后熄灭、换句话说、我们包中的充电终止与我们的 LED 相关联、这就是为什么我问这个报价条件需要多长时间才能设置?[/VCT]

    理解、是否可以看出此流程需要较长时间才能完成?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    根据文档至少80秒! 但这不是我们的电池组的情况,做了测试围绕这最长的时间,它花了20分钟,最快的时间是2分钟,任何原因为什么这发生了  

    我将与您分享测试报告

    我还将向您分享采用的适用于包的日志  

    FE002FJ00263240005Z-01:此电池组满足最快条件

    e2e.ti.com/.../005Z_2D00_01.log

    FE002FJ002632400AN-01:此包占用时间最长:

    e2e.ti.com/.../00AN_2D00_01.log

    FE002FJ002634301NL-02:这花了4分钟

    e2e.ti.com/.../01NL_2D00_01.log

    FE002FJ00263170005-01:此包耗时10分钟

    e2e.ti.com/.../0050_2D00_01.log

    您能否查看日志、请帮助我了解它们为什么对 VCT 设置具有不同的时间  

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    FE002FJ002634301NL-02:这花了4分钟

    看看4分钟的文件,我认为这可能是由于细胞不平衡。 测量仪表的最大电芯电压+ Charge Term Voltage 大于 ChargingVoltage/4、因此如果电芯不平衡、则可能会摆脱这种情况并花费比正常情况更长的时间。

    此致、

    Anthony