This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:用于电芯平衡的最小/最大 RSOC

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371081/bq40z50-r2-min-max-rsoc-for-cell-balancing

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

如果有人可以帮助我了解此电池平衡设置:

我已经附上我的电池组设置、这些设置来自我们的供应商

该图显示了触发电芯均衡的最小 RSOC

第一个问题 :看着设置,我看不到最大 RSOC 电池平衡的一个  

这应该包括在内吗???

第二个问题 :除了最小和最大 RSOC 电池平衡问题外,电池组的电池会发生什么情况  

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安东尼:看看4分钟的文件,我认为这可能是由于细胞不平衡。 测量仪表的最大电芯电压+ Charge Term Voltage 大于 ChargingVoltage/4、因此如果电芯不平衡、则可能会摆脱这种情况并花费比正常情况更长的时间。

    • 看看在4分钟时触发 VCT 的电池组、并非所有电池电压都高于3.6125V、那么 VCT 是如何触发的?
    • 您能看一下吗   
      FE002FJ002632400AN-01中找到 100% 0:20:39  
      这一个需要20分钟才能启用 VCT、您能帮我找到延迟这么久的原因吗?
    •  这种 VCT 条件是否针对每个单元、假设单元1、2、3、4+充电项电压>14.45/4 (我们的充电电压)、那么对于这种情况、单元1、2、3和4+充电项电压都必须大于14.45/4=3.6125V?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    查看在4分钟触发 VCT 的包、并非所有电池都大于3.6125V、那么 VCT 是如何触发的?

    很抱歉、VCT 的电压条件仅依赖于最大电芯电压、因此仪表仅观察具有最高电压的电芯才能满足此条件、这令人困惑不解。 请允许我回看该日志文件。

    关于 AN-01文件、您能否确认此文件是否有第二个部分? 我在当前文件中的任何点都没有看到 VCT 触发。 当充电被切断时、在文件的末尾处继续执行该文件中的内容、[DSG]位被设置、这就是我认为您没有看到 VCT 位被设置的原因。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安东尼:

    很抱歉、VCT 的电压条件仅依赖于最大电芯电压、因此仪表仅观察具有最高电压的电芯才能满足此条件、这令人困惑不解。 请允许我回看该日志文件。

    • 基本上、如果单元格1...4中的任何一个满足该条件、则会设置 VCT?您是否能够在日志中找到更多详细信息?

    安东尼:

    关于 AN-01文件、您能否确认此文件是否有第二个部分? 我在当前文件中的任何点都没有看到 VCT 触发。 当充电被切断时、在文件的末尾处继续执行该文件中的内容、[DSG]位被设置、这就是我认为您没有看到 VCT 位被设置的原因。

    • 您如何判断 VCT 不是单独通过日志设置的、要查看此值/参数的列是什么?
    • VCT 标志已设置、LED 已关闭、您看到指示放电的负电流的原因是我移除了充电电源适配器

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    对于4分钟的 VCT 文件、VCT 需要很长时间才能触发、这似乎是因为平均电流没有足够快地低于300mA 阈值。 下面您可以看到、一旦低于300mA、从此处触发 VCT 大约需要80秒:

    所以基本上、如果任何单元格1...4满足该条件、则会设置 VCT?您是否能够在日志上找到更多详细信息?

    是的、它只需要一个单元即可满足条件。

    您如何判断 VCT 不是单独通过日志设置的?要查看此值/参数的列是什么?

    当 VCT 被触发时、ChargeStatus ()寄存器中的[VCT]位将被设置。 观察此位的移动应该是如何确定 VCT 是否被触发。

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安东尼:

    当 VCT 被触发时、ChargeStatus ()寄存器中的[VCT]位将被设置。 观察此位的移动应该是如何确定 VCT 是否被触发。

    • 日志具有充电状态、但未显示"VCT"  

    • 我对测量仪表的闪存有疑问、可以在哪里找到此详细信息?我想知道存储器大小以及我们目前有多少可用空间?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    为了在日志中观察这一点、Charging Status 寄存器会生成一个十六进制值、需要将该值转换为二进制、以查看 VCT 位是否被触发。

    关于闪存、我认为我们无法提供准确的存储器信息。 您对此有何疑问?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安东尼:

    关于闪存、我认为我们无法提供准确的存储器信息。 您对此有何疑问?

    • 我们想知道最初有多少闪存可用、到目前为止我们已使用了多少闪存、有什么方法可以查看此信息吗?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    明白了、我不认为这是我们可以共享的信息。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    安东尼:

    明白了、我不认为这是我们可以共享的信息。

    • 这很好、出于好奇、人们如何理解存储器是否接近满状态或达到满状态?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    电量监测计存储器不应达到充满点、因为每次向存储器写入新值或参数时、都会从分配的存储器中删除之前的值。

    此致、

    Anthony