This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:最大锂电池数

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420767/bq2000-maximum-lithium-cells

器件型号:BQ2000

工具与软件:

不使用4节以上的 BQ2000充电器的真正限制是什么? 由于 BQ2000控制的功率可能不同于其 Vin 引脚、并且可以使用 Bat 引脚中的分压器调节最大充电电压、因此我认为这款充电器可以用于4节以上的电池。 是这样吗?或者我遗漏了一些重要的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio、您好!

    BQ2000是一款旧器件、因此我只能查看我们所拥有的有限信息。  我在数据表中看不到任何说明最大呼叫计数的信息、但我们的 EVM 用户指南提到了18V 的最大电池电压。 我们建议的最大电池电压为18V。 该器件可支持更多的电池节数、但我们还不能对此进行验证、也不能保证。  

    此致、

    Christian。