This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:对 EV2400和 BQSTUDIO 没有响应

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421044/bq34z100evm-does-not-respond-to-ev2400-and-bqstudio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100EV2400

工具与软件:

BQ34Z100 EVM 不会响应通过 EV2400与之通信的 BQSTUDIO。 BQ34Z100EVM 上的模拟电压看起来正确、输入 REGIN=4.0V、REG25=2.5V。

 BQSTUDIO 假定的 I2C 地址与 BQ34Z100预期的地址不同。 在 I2C 总线上、我看到 位 00001011010、 看起来 EVM 正在尝试写入地址0x0B、而 BQ34Z100参考手册说"7位器件地址(ADDR)是十六进制地址的7个最高有效位、固定为1010101。 因此、8位器件地址分别为0xAA 或0xAB、用于写入或读取。" 如果是这种情况、那么我们就可以解释为什么 BQ34100Z 中没有看到 ACK。

我最近下载了 BQSTUDIO、它的版本是1.3.127。

我接下来该怎么做? 如何使 EVM 做出响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。 没关系。 我刚发现、我需要将电缆插入 EV2400的端口2、而我已将其插入端口1。