This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:通过直流输入端子进行高压启动

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420844/ucc25660-hv-startup-with-dc-input-terminals

器件型号:UCC25660

工具与软件:

大家好!

我将使用 UC255601混合迟滞控制器最终确定谐振半桥 LLC 转换器的设计。

然而、此转换器的预期应用是汽车应用、其中没有交流线路信号连接到高压启动引脚(如数据表中所示: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc25660.pdf?ts = 1727869562934)。 除此之外、该电路拓扑几乎与数据表和 EVM 用户指南中使用的拓扑相同(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc25660.pdf?ts = 1727869562934)。

如果 HV 引脚直接连接到400V DC-Link 大容量电容器(无整流器二极管等)、则 HV 启动功能是否正常? 如果是、我将相应地设置 OVP 电阻器。

感谢您的帮助。

此致、

Kishan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需使用不带 X 电容器放电功能的 UCC256602或 UCC256603、就可以通过 HV 电阻器将 HV 引脚连接到直流输入。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、