This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:使用.xml 文件加载配置。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420953/ucd9090a-using-an-xml-file-to-load-a-configuration

器件型号:UCD9090A

工具与软件:

大家好!

最近、我尝试将.xml 配置文件加载到 UCD9090A 中。 我当前的发现和尝试促使我在离线模式下使用.xml 启动融合数字设计软件。 之后我尝试将文件保存为.tifsp、希望保存配置并以在线模式启动。 这样做时、我可以加载.tifsp、但其中存在错误的 PMBus 地址。 我确认地址之间存在差异、但我无法在.xml 文件或.tifsp 中找到更改 PMBus 地址的位置。 我也试着用笔记本擦洗这些文士,没有运气。 关于如何在离线模式下更改 PMBus 地址或以任何方式更改.tifsp 的任何建议都很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCD9090A 地址通过启动时的引脚检测进行设置。 若要导入.tifsp 文件、该文件的地址需要与设备相同、但导入.xml 文件时不存在此限制。

    您应从离线模式导出最新项目文件(.xml)、然后以在线模式连接到 UCD9090A 器件后、将该.xml 文件导入到该器件中。

    此致、

    Troy