This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:STAT1导通、STAT2关断、/STAT1 PG 导通时无充电电流。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414262/bq25750-no-charge-current-with-stat1-on-stat2-off-pg-on

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z80

工具与软件:

您好!

我有一个 BQ25750的新设计、在我转向软件功能之前、我要在独立模式下证明该设计。 我有24V PSU、5节锂离子电池(设置为20.7V 充电电压)。

电阻器设置:

ACOV = 26.85V (1M/4.7K/47k)  

ACUV = 22.38V

RILIM = 3.4k (14.7A PSU 电流)

RICHG = 10k (5A 充电电流)

RFSW = 40.2k (597.5kHz)

/CE 短接至 GND

问题:STAT1和/STAT2在施加24V 电压时导通(PG 关断)、但没有充电电流。 当我将 PSU 调节至~24.64V 时、充电电流启用(LED 状态无变化)。 当我继续升高施加的电压(0.1V 增量)时、STAT1和/VACOV PG 随电池充电电流一起按预期关闭。  

部分数据:

VAC          STAT1  STAT2  /ACUV PG  ACOV  ACUV  IPSU

25.36V 下降  开启         在  1.136V 1.240V  3.68A 上熄灭  测试、了解充电启用时的情况。

26.79V 上升   关     关断:    1.320V 1.200V  0A      测试以检查 VACOV 限制。

23.28V 上升  开启         在  1.043V 1.146V  0A 时熄灭      STAT1和/ PG 指示正在充电、但无充电电流!!

24.64V 上升  开启         在  1.105V 1.214V  3.77A  STAT1和/ PG 上熄灭、指示正在充电、但现在正在充电!

22.21V 下降  关闭     关断:    0.994V 1.092V 0A     通过测试检查 VACUV 限制。

任何尝试的事情的想法都将有帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能否提供原理图。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是原理图。 与实际设计的 PCB 相比、蓝线有一些变化:
    1) REGN 和 DRVSUP 短接在一起。
    2) 2) R5 (ICHG)为10k
    3) 3) R15 (ILIM)为3.4k

    e2e.ti.com/.../BQ25750-Help-Request.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您提供这些信息。 我正在查看您的原理图、并在我收集更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我认为原理图中没有任何明显的问题。

    [报价 userid="605857" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414262/bq25750-no-charge-current-with-stat1-on-stat2-off-pg-on "]问题:STAT1和/STAT2在施加24V 电压时开启(PG 关闭)、但没有充电电流。 当我将 PSU 调节至~24.64V 时、充电电流启用(LED 状态无变化)。 当我继续升高施加的电压(0.1V 增量)时、STAT1和/VACOV PG 随电池充电电流一起按预期关闭。  [报价]

    当适配器为24V (设备未充电)时、您能否提供注册信息。

     当适配器为24.64V (设备正在充电)时、您还可以提供寄存器信息吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我还没有读取此 IC 的软件。 我将发送更新。
    感谢您的调查!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我设法提取了一些状态数据。

    应用24V 电压时(启动时):
    状态1 = 0b0010 0011 - 处于输入电压调节状态、快速充电(CC 模式)(仍然没有充电电流!)
    状态2 = 0b1000 0000 -电源正常
    状态3 = 0b0000 0010 - ACFET 开启
    FAULT = 0b0000 0000 -无故障

    施加24V 电压时(40秒后):
    状态1 = 0b0010 1011 - 看门狗到期、处于输入电压调节状态、快速充电(CC 模式)(仍然没有充电电流!)
    状态2 = 0b1000 0000 -电源正常
    状态3 = 0b0000 0010 - ACFET 开启
    FAULT = 0b0000 0000 -无故障

    施加25V 电压时(启动时):
    状态1 = 0b0000 0011 - 快速充电(CC 模式)
    状态2 = 0b1000 0000 -电源正常
    状态3 = 0b0000 0010 - ACFET 开启
    FAULT = 0b0000 0000 -无故障

    施加25V 电压时(40秒后):
    状态1 = 0b0000 1011 - 看门狗到期、快速充电(CC 模式)(仍然没有充电电流!)
    状态2 = 0b1000 0000 -电源正常
    状态3 = 0b0000 0010 - ACFET 开启
    FAULT = 0b0000 0000 -无故障

    在25V 时、在40s 看门狗之后、状态1出现振荡。  BQ40Z80的电池 RSOC 读数为75%。 我还没有读取/int 行、因此无法确定是否捕捉到所有状态、但我看到状态1具有以下状态:
    STATUS1状态1 = 0b0000 1011 -看门狗到期、处于输入电压调节状态、快速充电(CC 模式)
    STATUS1状态2 = 0b0000 1100 -看门狗过期、恒压充电(CV 模式)  
    STATUS1状态3 = 0b0000 1111 -看门狗过期、充电终止完成
    STATUS1状态4 = 0b0010 1111 -在输入电压调节状态中 、看门狗到期、充电终止完成
    然后重复状态1到状态4。

    读取 REG0x08_REG071_LIMIT Input_Voltage_寄存器、我会获得默认值0xD2。

    对于我应该检查的任何其他寄存器或电压有什么想法?

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更进一步、我尝试了两件事。
    1) 1)每秒设置 WD_RST = 1一次(以及我的状态读取)。 这阻止了 ICHG_REG 复位为其默认值并触发了电池包的过流充电保护。
    2) 2)将 RAC2电阻器从4.7K 更改为10k。 我的分频器现在为1M / 10k / 47k。 这将 VACOV 扩大到 VACUV 范围、并允许我以24V 电压充电。 充电在 VACUV 之前仍然停止。 我想理解这一点。

    随着 VAC 从24V 降至新电阻分压器、充电在 VAC = 22.5V 且 VACUV = 1.21V 时停止。 我预计充电会 在 VAC = 20.4V 且 VACUV = 1.1V 时停止。

    仍然试图解决这个问题。

    谢谢!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用示波器(具有很短的弹簧 GND 探针)观察 ACUV 节点、我看到 VACUV 线路上可能存在噪声问题。 存在随开关频率变化的短尖峰。 这些宽度是否足以触发 ACUV 阈值? 我在数据表中没有看到触发 ACUV 所需的时间。

    VACUV (VAC = 24V)。 RAC1 = 1M、RAC2 = 10k、RAC3 = 47k
    请注意、低峰值仍高于 VREF_ACUV。

    VAC = 22.5V 时的 VACUV。 RAC1 = 1M、RAC2 = 10k、RAC3 = 47k
    低于该 VAC 时、充电器停止充电。 请注意 VREF_ACUV 以下的高峰值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您耐心等待。 我刚度完假期、但仍在整理我的所有 E2E 主题。

    此处的充电器可能处于 VAC_DPM 模式。 当电压下降时、充电器在达到 ACUV 之前进入 VAC_DPM 模式。 功率上升时也是如此。 您认为这是您看到的内容的原因吗?

    有关 ACUV/ACOV 引脚的更多信息、请参阅此常见问题解答

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我认为 VAC_DPM 是我所看到的行为的最可能的候选对象。 我认为我错误地假设 VAC_DPM 是可选的、或者仅与 MPPT 模式或其他模式相关。  长话短说、这最终是对 VAC_DPM 期间 STAT 引脚的功能的误解。  

    尝试了两种不同的 ACUV 电阻器设置后、VAC_DPM 跳闸点 在两种设置的电阻器容差和 Vref 容差层叠中正确。 我相信我不再有噪音问题。 以下是1%电阻器情况:

    ACUV VACUV_DPM
    电阻器 VACUV-Min (V) VACUV-Nom (V) VACUV 最大值(V) VACUV-Min (V) VACUV-Nom (V) VACUV 最大值(V) 实际电压(V)
    1M/4.7K/47k 21.855 22.377. 22.931. 23.911. 24.614. 25.336. 24.680
    1m/10k / 47k 19.925. 20.398. 20.901. 21.79. 22.438. 23.094 22.560.

    再次感谢您调查该问题!
    Eric