This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:使用 BQStudio 设置容量增益

Guru**** 2644555 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420661/bq78z100-capacity-gain-setting-with-bqstudio

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

监测计团队、

我们的客户尝试使用 BQStudio 和 EV2400来设置容量增益。  出现错误、并且设置未被接受。  他们尝试根据数据表中的公式将其设置为103817。  这完全处于最小值和最大值范围内。  它们会收到一条有关最小值的消息。  

最小值= 2.98E+0.004

最大值= 1.19E+006

您知道原因吗?  他们应该怎么做?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    最简单的方法是只使用 BQStudio 中的校准选项卡。 当您进行电流校准时、它会设置这些值。

    此致、

    Adrian