This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:TPS16530数据表与 Excel 计算器

Guru**** 2633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420326/tps1653-tps16530-data-sheet-verses-excel-calculator

器件型号:TPS1653

工具与软件:

我之前在 TPS16530数据表中问过一个有关公式和计算的问题、提供了 TPS16530_V200A.xlsx Design_Calculator_。

这是一个不错的工具、但电子表格中的计算结果与数据表中提供的计算结果不同。  我假设 Excel 电子表格的计算结果是正确的?

例如、使用第9.2.1段中的设计示例并在 Excel 电子表格中输入参数、可得出计算结果与数据表中提供的结果不同。

澄清一下将会有所帮助。  

我还在研究 TPS25940xx-Q1、数据表指出" WEBENCHRegistered软件可用于生成完整设计"。 WEBENCH 是否支持一些电子保险丝器件?

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能不能指出哪一个方程是不同的。

    9.2.1段落的意思是示例设计参数值。

    产品页面上提供了 TPS25940xx-Q1 PSPICE 模型。

    谢谢  

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我现在了解了 TPS16530电子表格、并可自行进行计算、获得相同的值。

    按照使用表9-1中的参数进行设计示例、第13页的公式(1)、V (IN)应更改为 V (IN) max、这在 Excel 电子表格中看到使用的最大值之前并不明显。 我在进行计算时使用的是24V (而不是50V)。


    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伟大的马克

    很高兴知道它运行良好。

    谢谢

    Amrit  

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。