This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5811:LP5811ADRRR

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421222/lp5811-lp5811adrrr

器件型号:LP5811

工具与软件:

我使用的是 LP5811ADRRR 产品。
我使用此产品编写了 C 代码、但它不能正常工作。
我可以获得一个基本示例代码吗?

我尝试使用3.3V 驱动器和10个 LED 来操作它。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daekyu:

    您能给我发送一封电子邮件(jared-zhou@ti.com)吗? 谢谢!

    BR、Jared