This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:LM5149Q 显示短路、直到过热解决问题。 每几个月发生一次。

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421094/lm5149-q1-lm5149q-shows-shorted-till-a-reheat-fixes-the-problem-happens-once-a-few-months

器件型号:LM5149-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5149

工具与软件:

大家好、

 我有一个 LM5149 Q1 24V 到3.3V 稳压器。 我已经使用它并运行了几个月的机器人。 然而、我们注意到的一个特殊问题是、3V3稳压器在几周或几个月内偶尔会发生一次输出短路。 Re 加热或重新安装同一 IC 可使系统启动。 但是、断电解决不了。  

发生这种情况时、输出端对地的电阻下降到35欧姆。

我们确实遵循了布局指南。 唯一我们误解的是使 IC 桨一个实心的,而不是4个正方形。

有2个从事独立项目的不同团体报告称、该 IC 很难焊接。  有什么问题吗? 我附上原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tapan、

    我不确定我是否记得有关这个问题的所有内容、但我知道我们详细讨论了各种可能性。  您担心的一个问题是"启用"抖动、您认为这一问题可能与此相关。  您能否分享原理图并确认它仍然可能与此器件的导通有关? 如果你能提醒我我们的对话,我们上次,我知道我讨论了几件事要尝试,将有助于知道你尝试了什么和被观察了什么,谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电子保险丝的电源正常指示功能将打开3V3稳压器。 从而启动5V 稳压器。  

    从布局中可以看出、唯一的区别是、在该稳压器的下方过去有4个小散热过孔。 这是不是一个原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tapan、

    再次感谢大家分享原理图。

    我 注意到启用 LM5149的 PGOOD、它可以拉高到什么?  谢谢。

    David。