Thread 中讨论的其他器件:LM5149
工具与软件:
大家好、
我有一个 LM5149 Q1 24V 到3.3V 稳压器。 我已经使用它并运行了几个月的机器人。 然而、我们注意到的一个特殊问题是、3V3稳压器在几周或几个月内偶尔会发生一次输出短路。 Re 加热或重新安装同一 IC 可使系统启动。 但是、断电解决不了。
发生这种情况时、输出端对地的电阻下降到35欧姆。
我们确实遵循了布局指南。 唯一我们误解的是使 IC 桨一个实心的,而不是4个正方形。
有2个从事独立项目的不同团体报告称、该 IC 很难焊接。 有什么问题吗? 我附上原理图。