This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:提前终止开关周期

Guru**** 2513785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421259/lm25148-early-termination-of-switching-cycle

器件型号:LM25148

工具与软件:

这里真的很奇怪-

设计为30V 至15V。 负载电流最大值~8A (目前)。 ~425kHz fsw。

负载电流增加且处于~1-1.5A 时、开关周期开始提前终止。

有时、设定点从15V 降至~13.6V。  

走线1:低驱动、走线2高侧驱动、走线4负载电流(电感器2A/div)。

我认为低驱动中的凸起可能会导致问题、但我不认为是这样。

另一个观察结果是、电感器似乎永远不会承载直流电流、始终从0开始斜升和斜降

但这可能是因为早终止发生了什么。