This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:Re 打开 bq Studio、用于使用较旧的 bqz 文件进行编程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421314/bq40z50-r2-re-opening-bq-studio-for-programming-using-an-older-bqz-file

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

我想全面了解 bqz 文件的意义。  

启动 bq studio 并手动选择设备时出现严重警告、即它可能会损坏设备。

但是、在我目前的特殊情况下、我会打开 bq studio 并让其自动检测 bq40z50 R2 v2.08。 然后将其刷写到最新固件 v5.03。

然而、在此之后、如果我的自动生产工具在  已升级的电路板上使用 v2.08而不是 v5.03的 bqz 文件启动、那么再次刷新到 v5.03是否会造成实际损害? 我们建议的出发点是使用错误或正确的 bqz、具体取决于电路板是否已经被编程/升级过一次。

我认为、在尝试配置设置并允许 bq studio 显示可用的参数时、bqz 非常重要、但如果我们除了尝试重新刷写器件之外不尝试任何写入、可以放心地假设我们不会造成任何损害吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如果要更改数据存储器中的设置、可能会造成损害。 不过、即使您没有加载正确的 bqz、也可以完全重新刷写器件。

    此致、

    Adrian