This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:DRTN 数据表连接说明

Guru**** 2641025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421376/tps546d24s-drtn-data-sheet-connection-clarification

器件型号:TPS546D24S

工具与软件:

在表5-1引脚功能中、DRTN 为"请勿连接到 PGND 或 AGND"。

在图8-18 PCB 布局建议中、散热焊盘上显示"Connect DRTN to Thermal Pad"。  它还会显示"Connect AGND to Thermal Pad"。

因此、DRTN 将连接到 AGND。

哪项正确?  引脚功能表或布局建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我很抱歉混淆,图8-18中的注释应该被删除。  注意: 图中没有从 DRTN 到 EP (即 PGND)的连接。

    项目符号中的布局指南和引脚功能表是正确的。  图形注释出现错误。

    引脚5 - DRTN 是数字旁路回路。  不应将其连接到除 BP1V5旁路电容器负极端子之外的任何网络。

    不要将其连接到 AGND

    请勿将其连接到 PGND

    不要将其连接到 GND

    DRTN 在内部连接到 AGND、但不得在外部连接到另一个接地端。