This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:主机单元平衡问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417040/bq76952-host-cell-balance-problem

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 、版权所有

 主电池平衡存在问题、当我使用 0x0083 CB_ACTIVE_CELLS ()命令进行 strart 平衡时、我发现 bq76952的电池电压数据收集 不正确、如下图所示:

控制逻辑是每1秒均衡一次满足平衡条件的非相邻电芯、因为位设置为0x555555或0xAAAAAAAA。

 原理图 如下图所示:

期待您的回复。

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong:

    感谢您共享原理图和数据/图像。 第2.5节平衡期间的电压测量精度 使用 BQ769x2电池监测器系列实现电池平衡 应用手册中可能会帮助解释您看到的一些不准确之处。

    我认为较小的电阻器可能对您的情况有所帮助、因为我们个人建议最大输入电阻值为100欧姆。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis、

     感谢  回复、我 想 现在我的电路已经完全按照手册设计和满足要求,但这似乎不能解决问题;  电压误差超过100mV,不是在说明书中提到的10mV 左右。 您认为此 问题还有哪些其他方面可能有影响?

    祝 你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong:

    您能否同时与我分享您的.gg 文件以供查看?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis、

    很抱歉,我是从假期回来的。 这里是.gg 文件。

    e2e.ti.com/.../configuration1.gg.csv

    祝 你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gong:

    希望你有一个美好的假期! 感谢您共享.gg 文件。 我注意到、在 VCELL_MODE ( Settings:Configuration:Vcell Mode )、您仅启用了 Cell 1至 Cell 9和 Cell 16、但是在原理图中、您使用的是 VC0至 VC11和 VC16。



    请尝试启用所有正确的单元格、看看这样是否有用。 Vcell 模式在禁用保护并告诉器件平衡期间哪些电芯相邻、从而知道要关闭哪些通道方面非常重要。

    此致、
    Alexis