This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:启用充电模式

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421293/bq25756-enabling-charging-mode

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

您好!

我需要在 BQ25756上启用充电模式、从而为外部电池充电。 您能否说明启用充电并控制充电电流和电压所需的寄存器设置?

如需获取有关实现此目的所需 I2C 命令和配置的指导、欢迎获取此类指导。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    您是使用 MCU 还是使用 EV2400和 BQStudio 为电池充电?

    BQ25756 EVM 用户指南 应说明如何执行此操作。 如果您有任何不确定的具体问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复! 我在设计中使用的是 BQ25657RRVR、需要帮助启用充电模式以便对外部电池充电。 您能指导我完成启用充电所需的寄存器设置吗?

    如果您能了解有关如何正确配置它的任何信息、我将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    BQ25756中默认启用充电。 该寄存器为 EN_CHG=1。

    用于更改充电电流的寄存器为 ICHG_REG。 您需要将 BQ25756充电电流设置为电池充电电流建议。

    请记住、数据表解答了很多有关寄存器的问题。 如果您对寄存器有任何具体问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦