This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:数据配置、铅酸电池

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419008/bq34z100-r2-data-configuration-lead---acid-battery

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

您好!



问题说明:

我正在尝试正确设置 BQ 存储器中的参数。 我对我输入的值是否正确有许多疑问、因此我希望验证和可能的纠正。

我执行了校准。 我根据我认为正确的内容选择了化合物 ID。 很快、我将使用 GPCCHEM 执行确定化合物 ID 所需的测试。 在开始学习周期之前、我想验证我输入的参数是否正确以及修改后的参数数量是否足够。 也许我错过了一些东西。 根据 SLUA903文档、提供的数据量似乎没有问题。

数据:

铅酸电池:12V 72Ah、

设计电压: 2100mV [12.6V/6]、                           我想知道该值是否应为12V。

设计容量:7200 mA 4510[72 000mA 3010]、           

设计能量:15 120 cWh [72 000 mA 522.1V)/10]、          我想知道该值是否应为(72 000 mA x 3812v)/ 40 = 21 600 cWh。

电池充电电压 T1 - T2:2550mV、   

电池充电电压 T1 - T2:2450 mV、

电芯充电电压 T1 - T2:2350mV、

电池节数:6、

电流标度:10、

能量范围:10、

电压标度:6、

闪存更新 OK Cell 电压:1000mV、

电芯终止电压:1750mV、

Tapper 电流:800 mA、

停止电流:40mA、

Dsg Current Threshold:1000 mA、

通道电流阈值:0 mA、

VOLSEL: 设置1、

负载模式:0、

负载选择:3.


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好!

    您能告诉我您所使用电池的数据表吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    遗憾的是、电池没有良好的文档;制造商不提供有关电池及其电压的信息、也没有任何有关充电和放电电流的信息。 这是一种 AGM 电池、提供680A 的起始电流、但这只是全部。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Bosh S4007 12V 72Ah 680A、制造商器件型号: 0092S40070

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好!

    设置看起来很好,除了一个。

    Ch Current Threshold 不应设置为0mA、我建议将其设置为500mA。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、感谢您的评论。 您能否澄清我对设计电压和设计能耗参数的疑问? 应该对单个电芯还是整个电池组执行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好!

    设计电压和能量适用于单节电池。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经执行了确定 ChemID 所必需的测试。 我使用的电池不在 TI 列表中。 GPCCHEM 计算器发出的消息如下:

    感谢您关注 TI 的 Gauging Parameter Calculator。
    处理报告时出错。 遇到的具体错误是:

    计算引擎报告了以下误差:
    准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划。

    我随附报告和测试数据。 我执行的测试是否正确? 报告中并未指出这一点、并且建议的 ChemID 与我使用的 ChemID (铅酸)完全不同。


    e2e.ti.com/.../GPCCCHEM_5F00_12V_5F00_72Ah_2D00_report.zip
    e2e.ti.com/.../8463.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv
    e2e.ti.com/.../2287.config.txt

    此致、
    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好!

    让我们再试一次。 让我们再次进行测试、但这次让我们在-3600mA 处对电池进行放电、使其更接近所需的 C/10放电。 恐怕它与良好的 ChemID 不匹配、因为我们的数据库中没有类似的电池。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Adrian,

    1.如果我用 C/10电流进行测试、电流大约为7200 mA、那么 GPCCHEM 工具可能无法指示正确的电池化学物质类型、因为它不在 TI 数据库中? 如果我使用7200 mA 电流进行测试、但它不会与我的解决方案100%匹配、这是否会向我显示正确的化学成分?

    2.如果我选择与铅酸电池不同的化合物 ID、会发生什么情况? 例如、如果我为电池选择 ChemID 817、我是否能够完成学习周期程序?

    此致、
    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、您好!

    1.正确。 您可以根据我们的测试程序100%准确地完成 GPCCHEM 测试、并且无法获得良好的 ChemID 匹配。 该报告不需要显示 chemID、因为它与我们数据库中的任何 ChemID 都不是严格匹配的。

    2.我不能回答这个问题,因为他们有很多变量能够成功完成学习周期。 不过、我要说、除非 ChemID 与您使用的电池非常匹配、否则不应尝试学习周期。

    此致、

    Adrian