This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电芯均衡

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421542/bq76952-cell-balancing

器件型号:BQ76952

工具与软件:

11s1p 电池组

电池电芯规格

标称电压- 2.3V

标准充电切断电压- 2.8V

标准放电切断电压- 1.5V

电池电压低于2V 时、电池平衡出现问题。

2000mV 以下时、输出驱动器被禁用

电芯平衡无法正常工作。

我应该修改设置的哪个部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chonghyun:

    第13.3.11.7节、第13.3.11.8节和第13.3.11.9节 和时的电流 第13.3.11.10节、第13.3.11.11节和第13.3.11.12节 处于 RELAX 模式时 、BQ76952技术参考手册中的说明将有所帮助。 之前的这篇论坛文章将帮助您更详细地说明这些设置: BQ76952:电池平衡

    此致、
    Alexis