This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34z950

Guru**** 2539830 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419720/bq34z100evm-bq34z950

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我们尝试使用 BQ-EV-SW 命令行工具对芯片进行编程、但我们始终收到错误消息"Error code = 302"、其中表示没有检测到适配器、我正在使用 EV2300作为命令行。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算机是否检测到您的 EV2300?

    您是否已下载此固件?

    EV2300-084支持软件| TI.com

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您是否可以指定必须从给定链接下载哪个固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每当我尝试下载 EV2300安装程序驱动程序时、都会收到此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    我们目前正在对此进行研究。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    你有什么更新给我吗?

    我们计划每年对50-60K 器件进行培训。 希望 TI 能帮助我们解决这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看这些链接是否能解决您的问题。

    (+) 64位 Windows 7上的 EV2300 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    (+)可供下载的 EV2300 64位驱动程序-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们仍收到相同的错误消息、无法进行命令行编程。

    您是否有其他可以尝试的解决方案或驱动器???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有更新吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    不妨让我们退后一步、重新审视一下当下汽车行业。 您的计算机是否正在检测到 EV2300? 您在设备管理器中看到它了吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是的、在器件管理器中它可以在 HID 器件中被视为 USB 输入器件。 器件 ID 为0451和 PID_0036

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    我建议您尝试在另一台计算机上使用此功能、以查看是否解决了此问题。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我们也尝试过 Windows 7和 Windows XP PC、但很遗憾、我们收到相同的错误消息。 此外、我们还无法进行命令行编程。

    请建议另一个选项。

    此致、

    Yash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、  

    我们不支持 EV2300、建议尝试使用 EV2400、或者您可以使用微控制器和 测量仪表通信文档 来实现此目的。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 BQstudio?您能否检查 BQstudio 是否自动检测到您的 EV2300?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、BQ EVSW 会在我的 PC 上自动检测 EV2300和 EV2400。 我们已经尝试过几次了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会在 ev2400上得到相同的错误代码302?

    尝试更新 ev2400驱动程序、因为从固件角度来看、该器件仍受支持。

    此致、

    Diego