This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何检测充电功率?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421079/bq76952-how-can-i-detect-the-charging-power

器件型号:BQ76952

工具与软件:

你(们)好

我当前正在打开 CHG-FET 并监测电流以确定是否正在充电。

此外、我想检测充电功率并打开  CHG-FET。

如何检测充电功率?

此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、您好!

    我不确定充电电源是什么意思。 您是否意味着要在检测到充电器后打开 CHG FET?

    如果器件处于 SLEEP 模式、则默认情况下会禁用 CHG FET。 但是、如果连接并检测到充电器、它将开启 CHG FET。 第7.3节睡眠模式 BQ76952技术参考手册中 介绍了 PACK 引脚电压比电池组顶部(TOS)电压高出多少 Power:Sleep:Sleep Charger PACK-TOS Delta TOS 小于 Power:Sleep:Sleep Charger Voltage Threshold 、设备将退出睡眠模式。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、您好

    >我不是很确定你的意思是充电功率。 您是否意味着要在检测到充电器后打开 CHG FET?

    有。 我 想在检测到充电器(来自充电器的电源)后打开 CHG FET。

    我了解了 BQ76952、并在睡眠模式下打开 CHG-FET。
    在 Normal 模式下、是否应该测量 PACK 引脚 Voltage (命令为0x36)并手动开启它?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、您好!

    感谢您向我阐明这一点。  

    如果 CHG FET 已禁用、则可以通过这项操作来确定是否要手动开启 CHG FET。  上一篇文章可能也有用: 正常模式下的 BQ76952充电器检测

    此致、
    Alexis