This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:LM51551-Q1

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421497/lm51551-q1-lm51551-q1

器件型号:LM5155LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5156

工具与软件:

hello-是 LM5155/LM5156适合用作 非隔离式、非同步、单路 MOSFET 直流/直流升压转换器的 PWM 控制器 IC。  此外、您能否推荐  适用于以下应用的其他低成本 PWM 控制器 IC。

可选 特性/规格 PWM 控制器 IC

输入电压、标称值-15V/24V

可调开关频率、电流限制、输入线路监视器、可编程最大占空比、可编程斜坡补偿、软启动

转换器规格 以供参考

标称输入电压- 860V (工作范围:500V-1500V)

标称输出电压- 1300V

Fsw:40-50kHz

输出电流- 40A +/- 40%纹波

保护:输入电流反向电流保护(在出现反向电流的情况下导通升压 FET)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sidharth:

    感谢您的咨询。

    [quote userid="584539" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421497/lm51551-q1-lm51551-q1 LM5155/LM5156适用于 非隔离式非同步单路 MOSFET 直流/直流升压转换器的 PWM 控制器 IC。  [报价]

    一般而言、LM5155适合此类应用。

    但对于 LM5155、您不能使开关频率低于100kHz。
    而且、它在输入端不能接受非常高的电压。 例如、您需要一个外部高压启动电路。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz

    感谢您的答复。 因为、在我的设计中、开关频率 40kHz、您可以建议类似器件吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sidharth:

    很遗憾、我不知道有什么器件适合您的应用。

    至少不是来自我的产品线。 您可能应该尝试在新的主题中提出问题。

    此致

    Moritz