This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:电池未充电、禁用 MPPT

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421057/bq25504-battery-not-charging-mppt-disabled

器件型号:BQ25504

工具与软件:

您好-我的电池不是从太阳能电池板充电(太阳能电池87.6MW 3.4V)。

我尝试过使用150mA (从3.507V 开始)和500mA Li2007Po 电池(从3.859V 开始)进行测试。

每次电池电压似乎上升约10mA 但没有进一步。


VIN_DC 处的 I 测量值为3.2V。
MPPT 禁用。

我非常感谢您的任何想法!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的太阳能电池板电压过高。 请参阅 EC 表、VIN_DC 允许的最大输入电压为3V

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael、他非常乐于助人。

    该电池板的额定开路电压为3.4V、电压@ Pmpp 为2.2V。
    我引入了设置、现在读取的 VIN_DC 为2.68V、电池电压由5mA 跳升-尚不确定它是否在 DVM 中充电或误差因子。

    我会在几个小时后报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    里面吸收的宝贵太阳能光很少。 VIN_DC 的值下降、因为辐照度较低。 请启用 MPPT 外部。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有设计电路来启用 MPPT、因此不确定是否可以启用 MPPT、电路板很小!
    您知道为什么有禁用 MPPT 的选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 VIN_DC、VOC_SAMP 和 GND 之间放置一个电阻分压器来启用 MPPT。 如果用户不需要 MPPT、可将其禁用。

    此致、

    Mike Emanuel