This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905EVM:密封以完全访问器件

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421124/bq76905evm-seal-to-full-access-the-device

器件型号:BQ76905EVM

工具与软件:

我们尝试使用"安全密钥"命令以及校验和来完全访问器件、但无法解封器件:

以下是所遵循的步骤:

1.该器件使用0x0030命令密封

2.完全访问密钥1将0x1404发送到地址0x0035以及校验和0x60 0xB2 0x06

3.完全访问密钥2将0x3672连同校验和0x60 0x22 0x06发送到地址0x0035

已在电池状态设备中检查、但它仍然仅处于密封状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    发送全访问密钥以解封设备时、您直接将密钥写入3E/3F、而不会为其发送校验和。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于上述命令序列、该器件不采用 UNSEALED。 尝试将其解封的序列如下所示:

    第1个序列:

    1. W:10 3e 30 00 /*密封设备*/
    2. W:10 3e 14 04 /*解封设备*/
    3. W:10 3e 72 36

    第2个序列:

    1. W:10 3e 30 00 /*密封设备*/
    2. W:10 3e 14 04 /*解封设备*/
    3. W:10 3e 72 36
    4. W:10 3f 14 04
    5. W:10 3f 72 36
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电池状态下、静止器件处于 SEALED 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!

    您不需要使用单独的命令对将密钥写入3F。 命令[W:10 3E 14 04]将把0x14写入地址3E、将0x04写入地址3F。

    第一个序列应该有效、如果在器件检查密钥之前覆盖了密钥、则第二个序列可能不起作用。

    此外、请确保在发送命令后刷新寄存器页面以更新读数。

    需要注意的一点是、我之前在 EVM 上测试了我发送的序列、该序列按预期运行、因此如果第一个序列不起作用、您可能需要使用逻辑分析仪检查通信情况。

    此致、

    Max Verboncoeur