This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:芯片指示快速充电且 IBAT = 0A

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407328/bq25792-chip-indicates-fast-charging-and-ibat-0a

器件型号:BQ25792

工具与软件:

您好!

我在我制作的 PCB 上遇到了 BQ25792问题:寄存器指示充电器处于快速充电状态、但 ADC 给出 IBAT = 0.0A、实际上、在 VBAT 上等待一段时间后、我没有看到任何电压差异。 它在相同的电源和相同的寄存器设置下能够与 EVM 正常配合使用(我首先禁用看门狗和 TS、然后将 VSYS_MIN 设置为16V、并启用 ADC 和 IBAT_ADC)。

请查看随附的原理图和寄存器。

非常感谢在这方面提供任何帮助。

Yoann

e2e.ti.com/.../Inputs.pdfe2e.ti.com/.../registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piocky:

    感谢您的发帖。 我们目前在美国的假期周末。 团队成员将对此进行调查、并在下周中旬之前回复。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piocky:

    SYS 上是否具有较大的负载? 如果是、那么该器件可作为补充。 在正向模式下、IBAT_ADC 上不会报告从电池向 SYS 提供的补充电流。

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    不当然不是、我也在没有任何负载的情况下进行了尝试、现在仍然得到相同的结果。 此外、我将 EN_IBAT 切换为1、因此如果是负电流、我应该会看到负电流、但仍看到0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piocky:

    转换器在进行开关吗? SW1/SW2上是否有开关脉冲? REGN 引脚是否具有~ 5V 输出? 在 VBUS 不通电且电池未连接到 BAT/BAP 的情况下、您可以使用数字万用表测量 SYS 和 BAT/BATP 引脚之间的电阻吗?

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:
    我也有同样的问题,请检查下面列出的注册状态
    读取 VBAT:8.136
    读取最小系统电压:7.000
    读取充电电压限制:8.40
    读取单元数:2
    读取充电电流限制:2.00
    读取输入电压限制:3.6
    读取输入电流限制:1.31
    读取预充电电压低电平:3.
    读取预充电电流:0.120
    读取插入状态:否
    读取不良源状态:正常
    读取电源正常状态:电源正常
    读取 VAC2存在:VAC2存在(高于当前阈值)
    读取 VAC1状态:= VAC1存在(高于当前阈值)
    读取充电状态:快速充电
    读取 VBUS 状态:3
    读取电池存在状态:是
    现在所有参数都正确、当 CE 引脚下拉但电池未充电时、电池开始充电、充电状态指示灯亮起、电源检测正常、但插入状态信号不亮 显示快速充电水平较低、但充电未开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    「我知道了,妈妈  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421476/bq25792-bq25792-reading-wrong-cell-count-1s-instead-of-2s。

    此致、

    Jeff