This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902-Q1:开关频率容差

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420835/tps62902-q1-switching-frequency-tolerance

器件型号:TPS62902-Q1

工具与软件:

您好!  

今天的问候!!

除了2.5MHz 的典型值、我找不到开关频率限值。

如果您能帮助我们获取频率容差、这实际上对我们意义重大。

以下是其他详细信息:

1)输入电压:6V

2) 2)输出电压:1.1V

3)负载电流:335mA、1A 和2A

谢谢、此致

Vineet Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在是中国假期、我们将于10月8日与您联系。 感谢您的耐心等待!

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vineet、

    该器件采用 DCS 控制技术、内部没有固定时钟。 因此、其 fsw 只是指定值、但可以保持相对不变的值。

    有关您展示的详细信息、请参阅下面的图。

    谢谢!

    Colin