This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:导通和关断方法

Guru**** 2797295 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421647/lm2577-turn-on-and-off-method

器件型号:LM2577

工具与软件:

您好、TI 团队:

1) 1)请告诉我们 LM2577的导通和关断方法  

2)如果我们用一个电阻器将输出短接到反馈,那么输出1.23 V 是否可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deep、您好!

    1.如果施加了 VIN 输入,转换器就会开启。

    2.是的、这是可以实现的、但前提是输入电压较低、因为升压转换器具有通过电感器和二极管从 VIN 到 VOUT 的直接路径。

    此致、
    Brigitte