Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
工具与软件:
TIの専門家の皆さん、こんにちは。μ A
TPS25751Dにファストロールスワップ機能があるかどうか教えていただけますか μ A?
質問の意図は次のとおりです。μ A
タブレットとUSBで接続する製品を設計しています。μ A
製品にはACアダプターとバッテリーが接続されており、タブレットにUSBPD45Wを供給します。μ A
また、USB通信(USB3.2)も同時に行います。この製品はUSB - Cハブに似ています。
PDコントローラーはTPS25751Dを使用します。μ A
USBPDは、ACアダプターが接続されている場合にのみ有効になるように設定されています。μ A
ACアダプタが接続されていないとき(バッテリーのみ接続されている場合)にVBUSがドロップする構成になっている回路です。
これに対して、電源の接続状態に関係なくUSB通信を有効にしたいのですが、ACアダプタを μ A
抜くと通信が途切れてしまいます。これはFRSが作動していないためと考えており、TPS25751の仕様を知りたいと考えております。μ A
よろしくお願いいたします μ A