This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751具有 FRS 功能吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421734/tps25751-does-the-tps25751-have-an-frs-function

器件型号:TPS25751

工具与软件:

TIの専門家の皆さん、こんにちは。μ A

TPS25751Dにファストロールスワップ機能があるかどうか教えていただけますか μ A?

質問の意図は次のとおりです。μ A

タブレットとUSBで接続する製品を設計しています。μ A

製品にはACアダプターとバッテリーが接続されており、タブレットにUSBPD45Wを供給します。μ A
また、USB通信(USB3.2)も同時に行います。この製品はUSB - Cハブに似ています。
PDコントローラーはTPS25751Dを使用します。μ A

USBPDは、ACアダプターが接続されている場合にのみ有効になるように設定されています。μ A
ACアダプタが接続されていないとき(バッテリーのみ接続されている場合)にVBUSがドロップする構成になっている回路です。
これに対して、電源の接続状態に関係なくUSB通信を有効にしたいのですが、ACアダプタを μ A
抜くと通信が途切れてしまいます。これはFRSが作動していないためと考えており、TPS25751の仕様を知りたいと考えております。μ A

よろしくお願いいたします μ A