This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624-Q1:UCC27624-Q1

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421597/ucc27624-q1-ucc27624-q1

器件型号:UCC27624-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在 我们的一个设计中使用了 UCC27624QDRQ1、  

在 UCC27624QDRQ1的参考 EVK 设计中、它们在栅极侧使用了1.8nF 电容器和肖特基二极管。 我想知道这些电容器和二极管的用途是什么。 附上了图像供您参考。

 

在数据表中的典型应用中有一个电阻器 RGS。 它是下拉电阻器还是用于任何其他用途?

此致、

Ashwini M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashwini:

    感谢您就有关 UCC27624-Q1的问题联系 TI。

    在 EVM 上、输出端(C6和 C7)上的电容器用作负载电容器。 这是因为这是一个 EVM 而不是动力总成、MOSFET 是负载。 由于在1800nF 负载下执行了上升/下降时间和传播延迟等数据表参数、因此需要这些参数。 这是栅源电容。 该二极管用作关断二极管、因此可以调整电阻器(R3和 R4或 R5和 R6)来独立控制上升和下降时间。

    对于典型应用图、正确的选择是 MOSFET 栅源极上的下拉电阻器。

    谢谢!

    William Moore